编者按
中国移动主导的TD-LTE标准的4G网络的推进情况,备受全球关注。在刚刚于巴塞罗那开幕的世界移动通信大会上,中国主导的TD-LTE标准受到了爱立信等多家国际厂商的追捧。目前全球已经有14家运营商开始运营TD-LTE的4G网络。然而中国移动这家全球运营商,迟迟没有在中国正式运营TD-LTE网络,则在阻碍其成为全球标准。从近期中国移动在广州、深圳等地的4G网络试运营情况来看,TD-LTE在中国的推进仍然尚需时日。 (曾航)
TD-LTE巴塞罗那受宠 中国移动何时推4G是关键
本报记者 刘方远 卢爱芳 巴塞罗那报道
在巴塞罗那刚刚开幕的世界移动通信大会(Mobile World Congress)上,由中国移动主导的4G标准TD-LTE受到多家国际厂商的热烈追捧。TD-LTE是中国自主研发的一种4G通信网络标准,目前有望成为国际标准。
在今年的大会上,中移动主导的全球TD-LTE发展倡议组织(GTI)再度举办峰会。与去年相比,有更多来自全球的通信企业表达了对TD-LTE的支持。
“截至目前,已经有14个TD-LTE商用网在亚洲、欧洲、大洋洲等全球多个国家和地区运行,为几百万消费者提供高速、稳定的移动宽带服务。”中国移动董事长奚国华表示。
更为重要的是,在GTI的推动下,TD-LTE与LTE FDD标准的融合发展也日益成熟。在巴塞罗那,中国移动联合产业链合作伙伴发布了4款TD-LTE多模多频段智能手机和4款MiFi产品,除了HTC、LG、华为、中兴等厂商的终端外,还包括了首次亮相的中国移动自有品牌MiFi。本次发布的TD-LTE终端产品同时支持TD-LTE、FDD LTE、TD-SCDMA、WCDMA 、GSM五种通信模式。
中移动方面预计:随着全球终端芯片厂商的集体发力,TD-LTE多模多频段智能手机技术日趋成熟,预计今明两年将迎来TD-LTE终端多样化、规模化发展的黄金期,覆盖高中低端的TD-LTE手机将陆续进入市场。
奚国华表示,“TD-LTE技术和产业已经迈向成熟,具备了规模发展的基础和条件。中国移动将扩大试验网络建设规模,构建全球的LTE网络,并采购超过百万部TD-LTE终端,推动TD-LTE多模多频段终端尽快达到3G水平,为全面商用奠定基础。”
虽然中国的TD-LTE标准看似受到国际厂商追捧,但业界普遍认为,只有中国移动这家全球运营商真正开始TD-LTE的大规模铺网,才会真正带动这一标准成为国际标准。
GTI成效超预期
全球TD-LTE发展倡议组织(GTI)于2011年在中国移动的主导下成立,其核心目的在于推动LTE两种制式的融合,从而促进我国主导的TD-LTE技术的发展。
因为从全球范围来看,LTE的两种制式之中,FDD(Frequency Division Duplexing)的发展速度要快于中国主导的TDD(Time Division Duplexing,又称TD-LTE)模式。所以,只有推动TD-LTE与主流的LTE FDD标准的融合,才能为TD-LTE的发展争取到更多的支持者,从而获得规模效益。
奚国华表示,近两年在全球产业链的共同推动下,TD-LTE已经构建起了端到端的完备产业链。比如在系统方面,全球所有移动通信系统厂家都同时支持FDD LTE和TD-LTE,TD-LTE在全球已经销售了超过5万个基站。而在终端芯片方面,目前已有10家芯片厂商推出了TD-LTE终端芯片,其中大部分同时也支持LTE FDD/WCDMA/GSM,甚至TD-SCDMA等模式。
在奚国华看来,去年TD-LTE手机终端的发展,“标志着TD-LTE产业的进一步成熟和商用能力的具备。”
根据GSA(Global mobile Suppliers Association,全球移动供应商协会)的统计,截至2013年1月底,已有31家厂商推出了125款TD-LTE终端。其中,在日本、中国香港、印度等市场已经正式推出了全球首批TD-LTE商用智能手机。
市场分析机构Ovum网络架构分析师Daryl Schoolar认为,“如果GTI的目标是为了促进LTE双模发展,避免它变成一个只有中国采用的技术,那么毫无疑问它已经成功了。”
在今年的GTI峰会上,三星、高通、爱立信、诺基亚、诺基亚西门子等移动生态系统的主要参与者,都站出来为TD-LTE说话。甚至北美主流运营商Verizon也希望采购LTE双模的智能手机,为了能与中移动及其他TD-LTE运营商实现全球漫游。
另外在商业化方面,目前全球已经有14个TD-LTE商用网在亚洲、欧洲、大洋洲等全球多个国家和地区运行。但更多的产业链各方都在关注中移动自身的TD-LTE进展。
对此,奚国华透露了中移动在2013年TD-LTE的“双百”计划,即:2013年中国移动4G网络覆盖将超过100个城市,4G终端采购将超过100万部。他同时表示,2012年10月中国政府正式出台了2.6GHz全TDD频谱规划方案,预计在中国会有更多运营商采用TD-LTE技术。
设备厂商纷纷重视中国标准
2013年的通信业将有什么主要趋势?在爱立信CEO卫翰斯看来,4G LTE是今年的核心之一。据爱立信预计,在2013年,50%以上的手机出货会是智能手机,同时,使用4G LTE的新用户将超过1亿。
卫翰斯表示,目前全球大约50%的智能手机用户使用的4G LTE网络为爱立信所提供。“爱立信已经同我们的运营商客户在全球签订了110多个LTE/EPC 4G网络合同。”
但是在TD-LTE市场,特别是中国的TD-LTE规模试验网的建设中,爱立信的市场份额表现并不如意。这或许与之前在TD-SCDMA市场上爱立信的表现有关联。
爱立信亚太区执行董事长兼高级副总裁、爱立信中国董事长马志鸿承认说,“在3G的TD-SCDMA这个市场上,爱立信并没有真正的参与进去。”但是他认为,TD-LTE的情况完全不一样,“全球有25%的频谱是分配给TD-LTE的,它是一个真正的全球标准。而TD-SCDMA一直以来只是在中国、由中国移动一个运营商来运营。”
但对于爱立信目前在中移动TD-LTE的表现,马志鸿表示,“对于一阶段的招标结果,爱立信是对于我们获得的市场份额非常非常的不满意。”他认为,爱立信需要检讨的是,“之前我们一直在把更多的精力放在美国、韩国、欧洲这些以FDD LTE为主的4G的网络部署上,这是我们初的工作的重点。”
马志鸿说,现在爱立信已经把工作重心转移到了TD-LTE。他希望能够在下一阶段的招标中获得比前一阶段的更大的市场份额。
不过一个客观现实是,目前其他国家采用TD-LTE标准的运营商,大都是当地的小运营商,中国移动这个全球运营商何时真正推进TD-LTE的商用,才是推动这一标准的核心要素。
中国移动4G广、深谨慎开卖
本报记者 施建 广州报道
2月27日,中国移动在广州、深圳两地启动4G大规模用户体验,这是继杭州、温州两地开展4G试商用后,国内4G进程加速的又一个节点。
截至目前,广州已建成3700个TD-LTE基站,深圳已建成3100个TD-LTE基站,占中移动首批13个规模试验城市共2万个基站的超过 三成。而且,与此前杭州、温州的试商用以4G上网伴侣(MiFi)、数据卡为终端载体不同,广州、深圳的4G规模体验在终端上首次增加了智能手机。
据广东移动介绍,在广州、深圳两地的实测中,目前TD-LTE下载速度超过80Mbps,达到3G网络的10倍左右,下载一部2G大小的电 影只需几分钟。在4G规模应用体验期间,个人和企业用户有两种方式参与体验:一是开通188号段的指定号码,预存4699元话费、并承诺使用两年388元 全球通套餐,可进行4G智能手机体验;二是现有2G、3G用户预存1500元话费,办理4G数据卡业务,可进行4G数据终端体验。体验用户前3个月,可获 得每月15G的4G免费流量。
由于此前中国移动已经在香港开通了全球首个TD-LTE和LTE-FDD的融合网络,今后广、深、港三地可漫游共享4G网络和套餐。
广东移动相关负责人介绍,到2013年底,中国移动在全国将建设约20万个基站,覆盖约100个城市。而在广东,2013年将新建2万个基站, 实现全省各市区热点区和县城热点区的覆盖,广州、深圳两地的市区LTE网络覆盖人口将分别达到88%和95%;未来两年将规划6万个基站。未来三年,仅广 东一省的持续投资约为180亿元。
中兴通讯有关人士对记者表示,自2009年12月全球个LTE网络建设以来,全球4G的商用进程不断加快,目前全球已经有12个正式商用的TD-LTE网络。在中国移动现有的4G网络建设中,中兴的中标份额约为26.6%,位列大设备供应商。
由于目前有关部门尚未发布4G牌照,中国移动此次广州、深圳两地的4G体验在措辞上从杭州、温州的“试商用”变为“规模用户体验”,这显示中国4G正式启动时间表还具有一定的不确定性。
知情人士透露,此前中国移动对2013年的TD-LTE网络建设规模有20万-40万个基站的多套方案,终确定的20万个基站规模的建网方案,也显示中国移动在大规模启动上的谨慎。另外,原计划于今年一季度开展的TD-LTE网络设备招标也可能推迟至二季度。