来源:OFweek电子工程网
时间:2013-03-01
2月28日讯, 三星 已经宣布3月14日发布旗舰新机 Galaxy S4 ,而对于这款Android阵营中重磅新机来说,它的一举一动都备受大家的关注。除了屏幕外,相信不少用户关心的就是Galaxy S4搭载的 处理器 ,今天国外媒体又给出了消息,从中可以看出,三星没有大家想象的那么傻(Galaxy S系列旗舰机为三星贡献了非常可观的利润,所以在该机的零部件件选择上,他们毫无疑问的会优先使用自家的以追求利益更大化。)。
此前曾有消息称,Galaxy S4将会搭载高通的Snapdragon 600处理器,台湾媒体从产业链收集到的消息称,这是事实,不过这只用于美版,而国际版依然是三星自家的Exynos处理器。
随后JPMorgan也给出消息称,如果不出意外的话,Galaxy S4的国际和欧洲版本会搭载自家的Exynos 5 Octa八核处理器。
从之前曝光的真机图和配置来看,三星GS4外形相比GS3硬朗了许多(边框没有那么圆润了),同时它的屏幕下方是实体Hone键位,消息还称,该机的边框为铝合金金属,内置的是可拆卸电池和SD卡插槽。
此外,该机的机身尺寸为140.1×71.8×7.7mm,整机重约138g,有黑/白两色,屏幕大小为4.99寸(1080p的SoLux屏,不是自家的AMOLED。),内存组合为2GB RAM+16/32/64GB存储空间,内置有1300万像素摄像头,运行的是Android 4.2系统。