来源:中国电子网
时间:2013-03-01
近日,飞思卡尔半导体宣布授权 ARM® Cortex™-A50 系列微处理器 (MPU),用于其未来版本的 i.MX 应用处理器和 QorIQ 通信处理器产品线。此协议是与 ARM 的新的多年订购许可证的一部分,证明了飞思卡尔对 ARM 架构的承诺及进一步扩展其 ARM Powered® 产品组合意图。ARM Powered® 产品组合是业界范围广的基于 ARM 技术的解决方案系列之一。
飞思卡尔高级副总裁兼微控制器事业部总经理 Geoff Lees 表示,“飞思卡尔非常高兴地宣布与 ARM 的订购授权模式,通过 ARM Cortex-A50 处理器系列开始。这份协议扩展了飞思卡尔与 ARM 的长期战略技术合作伙伴关系,让我们能够使用的 ARM 技术,用于我们未来的 i.MX 应用处理器。”
ARM 近推出了 Cortex-A50 系列,基于 ARMv8 架构,能够执行 64 位和 32 位。这些系列初包括了 Cortex-A57 和 Cortex-A53 处理器。Cortex-A57 处理器是 ARM 先进的高性能处理器,与此同时,Cortex-A53 处理器也是节能的 ARM 应用处理器和世界上小的 64 位处理器。
Cortex-A53 和 Cortex-A57 处理器可独立运行,也可以组合到 ARM big.LITTLE™ 处理器配置中,将高性能和节能特性结合在一起。在 big.LITTLE 处理中,一个片上系统 (SoC) 在同一个器件内利用两个不同但相互兼容的处理引擎,允许电源管理软件为任务无缝地选择合适的处理器。
Cortex-A53 处理器提供了能耗和性能之间的良好平衡,使之适用于功能丰富的应用,如汽车信息娱乐系统、医疗设备、电子阅读器以及运行 i.MX 应用处理器的下一代物联网。Cortex-A53 处理器还以过去一半的内核尺寸,提供硬件虚拟化和增强的安全特性。
Cortex-A57 旨在进一步扩展未来移动和企业计算应用的功能,包括计算密集型 64 位应用。Cortex-A57 处理器是飞思卡尔未来的基于独立于内核的 Layerscape 架构的 QorIQ 通信处理器目标市场的理想选择,包括企业、数据中心和有线/无线通信设备领域。通过利用 Cortex-A57 处理器的处理能力,未来几代 QorIQ 产品可继续提供业界的性能/功率比。
飞思卡尔数字网络事业部产品管理副总裁 Tareq Bustami 表示,“飞思卡尔授权非常先进的 64 位 ARM 处理器是明确和合乎逻辑的一步,要横跨 QorIQ 产品组合扩展独立于内核的 Layerscape 架构。基于 Layerscape 架构的产品根据需要使用世界级 ARM 和 Power Architecture® 技术,将提供独特的加速、互连和其他先进的 IP,以帮助我们的客户在竞争激烈的市场中脱颖而出并获胜。”
ARM 总裁 Simon Segars 表示,“飞思卡尔提供业界面的基于 ARM 技术的解决方案组合之一。ARM Cortex-A50 系列处理器将推动高性能、节能高效的移动和企业应用的新时代。有了这个新许可证,我们可以期待飞思卡尔推出广泛的新的和创新型基于 ARM 架构的设计。”