来源:21ic
时间:2013-03-01
21ic讯 Ercom日前宣布,该公司已经为在魁北克市场部署4G LTE网络的加拿大移动网络运营商Videotron开展了eNodeB基准测试服务。
根据不同厂商的评估,Ercom使用eNodeB在Videotron实验室中开展了eNodeB基准测试服务。Videotron希望能更好地评估eNodeB在其自身网络环境中的行为和性能。该基准测试使用了MOBIPASS® MOB559,它是一种多UE模拟器,能够在实验室中再现真实的现场情况和用户行为。通过让所有厂商进驻同一实验室且受控环境中的真实流量模式相同,Videotron就可得到一份完整的报告,内含其感兴趣的相关关键绩效指标(KPI),从而能够真正单独地对各厂商进行比较。
MOBIPASS®先进的多UE信道模拟器加上同类的可用性,使得Videotron团队能够轻松构建定制测试场景,在尽可能接近真实环境的实验室中再现各种情况。逼真的测试环境和强大的测量工具让Videotron团队能够真正地考验eNodeB的性能。该基准测试服务让Videotron能够掌控这些创新“试验”,从而发挥网络的性能。
Videotron无线接入工程副总裁Serge Legris先生表示:“我们对基准测试结果感到激动不已,它让我们有了更多可与厂商进行探讨的元素。另外,在与厂商进行技术讨论及评估后,它还帮助我们节省了至少6个月的试验时间。RFQ过程中,Ercom和MOBIPASS®提供了新方式来衡量eNodeB:相较于‘试验’而言,其速度更快、价格更实惠、可复现且更有意义。这是一种很棒的体验,我们计划以后每次接到新的eNodeB软件发布时都进行复现。”
Ercom总经理Mario Genest指出:“我们很高兴能帮助Videotron降低与eNodeB选择有关的风险、时间和成本。Videotron是Ercom的一个主要合作伙伴。我们很高兴能与这样一支遵循高质量标准的创新团队合作,也很高兴能帮助他们解决LTE网络部署难题。”