来源:OFweek电子工程网
时间:2013-02-28
中国深圳-2013年2月28日-技术创新的射频解决方案领导厂商 TriQuint 半导体公司(纳斯达克代码:TQNT),推出三个高性能WLAN前端模块---TQP887051、TQP887052和TQF9046,以及两个先进的 4G /Wi-Fi共存滤波器---885032、885033,促进下一代的802.11ac无线网络连接和卓越的无线用户体验。
该公司以其两个5GHz802.11ac的Wi-Fi射频模块以及2.4GHz产品,已经赢得了许多 智能手机 的designwins。由于输出功率技术的进步,所有三个TriConnect™ Wi-Fi前端模块比前代产品提供了扩展的操作范围。对于Wi-Fi用户,这意味着更长的距离的无线连接的自由。
其两个先进的4G/Wi-Fi共存滤波器充实了不断扩大WLAN产品线。这些特殊的滤波器可用作电子交通守卫,在拥挤的2.4GHz频段保持信号的隔离。这些产品利用TriQuint先进的体声波(BAW)技术,以应对行业棘手的滤波挑战。
"TriQuint公司是目前提供三种移动设备组件,5GHz和2.4GHz的前端模块及多种不同共存滤波器的射频供应商,能够提供卓越的用户体验,"TriQuint公司中国区总经理熊挺表示。"我们正在为智能手机, 平板电脑 和其他无线设备解决Wi-Fi/LTE共存的问题,同时也推动其802.11ac千兆位的速度。"
无处不在的Wi-Fi无线网络连接将发展到一个新的水平
随着Wi-Fi需求的遍布,消费者已经养成了一个对更快的移动数据速率的不断增长的需求,以支持视频流传输和其他多媒体应用。随着数据传输速率高达每秒1.3千兆,新的IEEE802.11ac标准将提供比目前802.11n的Wi-Fi传输速率快三到四倍的速度。
"TriQuint去年推出了业界个用于移动设备的802.11ac就绪的模块,"熊挺表示。"此屡获殊荣的双频段产品被主要制造商选定用于其下一代智能手机,并被的芯片供应商列入其参考设计。"熊挺补充说,"我们的802.11ac的技术专长,还扩大了我们为信息娱乐应用,如家庭视频分布的未来市场机会。"
除了使速度更快的功率放大器模块,对高性能Wi-Fi/LTE共存滤波器的需求正在涌动。当今,高端智能手机覆蔽越来越多的蜂窝和Wi-Fi频段,以支持2G/3G/4G语音和数据服务以及全球漫游。与此同时,全球频谱危机导致世界各地的政府,挤压新的4G无线频段至现有的Wi-Fi频谱,经常使用少的保护频带进行防护。由此,先进的滤波技术是必要的,以减轻所产生的干扰问题。
产品详细信息
以上提及的所有产品,现已开始提供样片,预定在第二季度进行生产。了解更多有关TriQuint公司的连接产品信息,请于2月28日至3月2日访问TriQuint公司在IICChina的展台2F19。