来源:爱活网
时间:2013-02-28
开辟新的输入方式一直是开发人员热衷于尝试的事情,虽然说微软的Kinect开了一个好头,然而四位数的价格也不是每一个人都能承受得起。与之相比,拥有类似功能缺更为廉价的Leap Motion体感控制技术已经在CES2013上大放异彩,据说它比Kinect要灵敏100倍,只不过真货一直都未能露面,让人心生怀疑。
日前,Motion-tracking公司终于对外宣布,将于5月13日Leap Motion开始对外出售,价格定在79.99美元,之前所宣称的特性一个都没有少。从这个价格而言,Leap Motion与其被称作Kinect的对手,倒不如说是一种新的廉价提干解决方案更恰当。
硬件既然要蓄势待发,软件自然也要跟上。Motion-tracking还将同时上线名为Airspace的应用商店,其涵盖的范围从休闲游戏到专业软件应有尽有。
在休闲游戏方面,迪士尼将会亲自操刀,为其开发一款《无敌破坏王》的体感主题游戏,而在iOS和Android上大卖的《割绳子》也将会被添加到Airspace应用商店中。
在专业软件领域,Leap Motion更是得到了Autodesk和Corel的支持,通过添加插件,Leap Motion不仅可以控制屏幕上的3D模型,还可以通过绘画程序进行3D建模,之前繁杂的建模过程将会因为操作的直观而变得更为简洁。
既然要与Kinect抗衡,多平台也是不可少的。Leap Motion将同时支持windows7和8以及Mac OS 10.7和10.8。虽然目前仍然没有支持Linux的消息,不过看现在Motion-tracking大了鸡血的态度就可以知道,Linux的支持也是早晚的事情。