来源:21ic
时间:2013-02-28
21ic讯 N-trig日前宣布推出第二代DuoSense触控笔系列产品。这一电子笔解决方案可提供9.5毫米、8.0毫米和 5.5毫米直径款式,具有高压灵敏度和悬浮特性以及带先进防误触功能的按钮,力求为屏幕墨水输入带来一种自然的书写体验。无论是可充电式或是蓄电池式款型,DuoSensePen2触控笔系列产品均可为原始设备制造商(OEM)提供适用于智能手机、超极本和笔记本电脑的尺寸。
IDC个人计算机研究主任David Daoud表示:"截至目前,在个人计算方面使用的数字笔已经难以满足发展需求。此类输入设备的质量以及应用程序的缺乏让数字笔体验十分糟糕。但是,包括N-trig推出的DuoSensePen2电子笔在内的新型数字笔,凭借卓越的设计及更高的书写和识别精度,将用户体验提升至一个全新高度。在试用了N-trig推出的DuoSensePen2电子笔之后,我发现其不仅精确,而且全新配置的先进的防误触功能使用户能够将手放在屏幕上,从而提供自然的书写体验。随着平板电脑的普及以及相关应用程序的激增,这种新一代数字笔更容易得到市场认可。"
N-trig首席执行官Amichai Ben-David表示:"DuoSensePen2触控笔将移动计算带到了一个新的高度,它将纸质书写的感觉带到笔记和注释、编辑和屏幕个人协作等活动中。借助N-trig的电子笔和多点触控片上系统解决方案,我们的OEM合作伙伴可快速设计纤薄的移动设备,同时受益于强大的差异化优势,从而在企业、教育和消费品领域扩大用户范围。"
直径9.5毫米的DuoSensePen2触控笔现已批量生产,8毫米和5.5毫米的DuoSensePen2触控笔的工程样品也将于未来几个月内面市。采用N-trig的小直径电子笔的安卓(Android)和Windows系统将于今年下半年上市。