来源:EEWORLD
时间:2013-02-27
2013年2月26日,北京讯 ——全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,NASDAQ: MRVL)今天宣布,中国搜索引擎巨头百度在全球首次商用的ARM架构服务器中,采用了Marvell公司的 ARM芯片组。作为世界范围内首家商用ARM服务器的公司,百度引领并开启了具有更低能耗和更高性能的全新“绿色数据中心”的新时代。这些全新的ARM架构服务器目前正在被用于支持名为“百度云”的个人云存储应用服务—yun.baidu.com。随着云服务和云应用,以及网站托管和社交站点所带来的“高存储-轻计算”任务的快速增长,当前的数据中心对服务器提出了全新的要求。为了满足这些新需求,Marvell推出了一个易于整合的一站式解决方案:ARM服务器系统级芯片ARMADATM XP CPU。
“正是由于对技术突破和创新的激情,以及超前视野,Marvell早在十年前就在ARM相关领域做出了一系列早期投资。目前Marvell已成为全球个提供商用端到端系统级芯片平台的半导体厂商,能够全面支持新数据中心时代对服务器的种种需求,Marvell对此感到非常自豪。”Marvell云服务与基础设施部门副总裁Ramesh Sivakolundu表示,“由于ARM架构的独特优势和Marvell在研发上的全情投入,Marvell的服务器系统级芯片具备了低功耗、高存储和高计算密度、快速部署以及易管理等优势,帮助客户开启了云服务和网络服务低成本运营的新时代。百度成功部署ARM服务器,意味着Marvell在ARM领域的愿景形成了完整的部署。而作为全球一家提供端到端ARM解决方案,产品线全面覆盖通信、存储、服务器、计算设备以及移动互联领域的公司,Marvell在这些领域的领导地位和技术储备则帮助百度将ARM服务器的应用变成了现实。”
越来越多的互联网和云服务公司正从现有架构服务器转向拥抱能源效率更高的ARM架构服务器,百度此次在ARM服务器领域的部署也印证了Marvell长期秉持的理念:ARM技术将驱动从移动设备到大型企业级数据中心的全部领域。
百度数据中心的ARM架构服务器由Marvell的四核ARMADATM XP 系统级芯片构成的全面平台解决方案来提供支持,其中包括ARMADA XP CPU、Marvell存储控制芯片、Marvell 10Gb以太网交换芯片等。根据百度的云存储需求,Marvell专门为其量身定制了ARM架构的服务器芯片组。相较于之前的X86架构服务器解决方案,Marvell平台在2U机架内将存储容量提升至96TB,并将总体拥有成本降低了25%。Marvell在运算、存储和网络方面的专业积淀,使得全面整合方案在能耗减半的同时性能也得以提升,满足了百度对于“绿色数据中心”的严苛需求。
除此之外,Marvell还整合了以太网物理层(PHY)收发器芯片,实现了业界低的功率损耗,具有小尺寸,的性能和先进的功能集。Marvell PHY技术在低功耗方面居于业界地位(每端口低于150毫瓦),网络系统制造商可借此降低对电源供应和对风扇的需求,从而降低系统成本。
“百度本着‘应用驱动’与‘软件定义’的先进设计理念,引领数据中心“云化”的技术变革。此次ARM架构处理器全球范围内首次在数据中心规模化应用,代表着百度在云计算的系统架构层面走在前列。”百度技术副总裁王劲表示,“我们将的设计能力与Marvell提供的先进芯片结合,使数据中心的存储密度、总体拥有成本和交付效率达到了全新水平,是百度打造云计算数据中心的一次成功实践。”
ARMADA XP是全球首款商用的四核ARM服务器处理器,专为企业级云计算环境的服务器应用而设计。其中,它的四个主频1.6GHz的ARM架构V7处理单元提供了对16GB DDR3 DRAM的支持,为下一代“绿色数据中心”提供了每瓦性能(PPW)。这将为企业级数据中心提供低功耗、高效率的服务器解决方案,从而节省可观的运营成本。