• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ADI推出扩展业界小尺寸封装的nanoDAC+

来源:EEWORLD
时间:2013-02-27

分享至:

中国,北京 – Analog Devices, Inc. (ADI),的高性能信号处理解决方案供应商,近推出了AD5689R 数模转换器。该16位双通道nanoDAC+延续了ADI nanoDAC®系列产品的一贯风格,采用更小的封装为用户提供出色的性能。该器件的相对精度为±2 LSB INL、基准电压源为2 ppm/°C 2.5 V,采用节省空间的封装方式,让模拟系统设计师们在更多应用设计中无需以牺牲性能的代价来换取尺寸。
该系列提供简单的引脚排列,可兼容包括通信基础设施、工业过程控制、医疗保健和仪器仪表设备等各种市场应用在内的10位至16位升级/降级路径。
 
• 下载数据手册、申请样片和订购评估板://www.analog.com/zh/pr0222/ad5689r

• 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家://ez.analog.com

• 获取ADI有关nanoDAC解决方案的信息:
//www.analog.com/zh/pr0222/ad5664r

• 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博//weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解产品等信息。
• 更多ADI产品及应用视频,请访问://videos.analog.com/category/chinese/

AD5689R还包括了一些有用的引脚功能,如可满足VLOGIC需要的1.8 V、3 V及5 V逻辑电平以及一个可将输出电压范围增加一倍的增益(GAIN)引脚。该系列产品包含SPI和I2C两种接口选项。

AD5689R 16位nanoDAC+主要特性:
• ±2 LSB-INL(值)- 适合开环应用
• 基准电压源2 ppm/°C 2.5 V – 节约板上空间,无需温度校准
• 总非调整误差2 mV – 无需初始校准/调整
• 3 mm × 3 mm 16引脚LFCSP和16引脚TSSOP封装 – 适合越来越小的电路板/模块
• 4kV HBM ESD额定值 – 实现了系统稳健性

报价、供货信息及双通道nanoDAC选项

AD5689R可与ADI的AD5750-2一起使用,用于PLC、I/O卡应用电路设计。AD5750-2是一款单通道、低成本、精密电压/电流输出驱动放大器。

关于ADI公司
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index)欲获知更多信息请访问: //www.analog.com/zh/pr0222。

标签 数模转换 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购

更多新闻