来源:EEWORLD
时间:2013-02-26
美通社加州桑尼维尔 2013年2月25日电 莱特波特® (LitePoint®) 今天宣布推出 IQxel™ 系列 Wi-Fi 测试仪的成员——莱特波特® IQxel160。该测试系统可用于处理 802.11ac Wi-Fi 标准的数据速率和带宽选项,有助于引进速度更快、更强大的新一代“千兆位 Wi-Fi”设备,以便更好地满足高清视频流、网络游戏和高密度设备组网的迫切挑战。
莱特波特营销部副总裁 Curtis Schmidek 表示:“IQxel 的这个增强版显著拓展了莱特波特 802.11ac 测试产品的功能。莱特波特努力在行业中一步,让我们的客户能够顺应新技术的发展,推出先进的产品。IQxel160 完美地诠释了这一战略。凭借 IQxel160,我们的客户能够更好地完成新型 160 MHz Wi-Fi 产品的生产测试。此外, IQxel160 所具备的功能使其成为现有 80MHz 带宽 802.11ac 产品测试的理想。”
除了支持 160 MHz 连续 802.11ac 通道的全带宽之外,IQxel160 还为采用 80+80 MHz 非连续通道绑定格式的 Wi-Fi 产品提供支持。高级信号处理在 IQxel160 内部发生,因而无需外置电脑来分析测量数据。此外,客户可在IQXel160上使用先前写好的用于其它莱特波特 Wi-Fi 产品的测试程序,或者使用莱特波特针对100多种 Wi-Fi 和蓝牙芯片组解决方案进行优化的 IQfact+™ 套件。
对于希望提高工厂产量或增强生产线实力的设备制造商而言,IQxel160 可用于:
1. 并行测试两台 80 MHz的 802.11ac 设备,产量为单一测试仪的两倍,同时降低了测试成本。
2. 通过使用支持 True MIMO 技术的单一测试系统测试 80 MHz的2x2 MIMO 设备,确保的MIMO 系统性能表现,而不像使用多个测试系统那样代价高昂又复杂。
IQxel160 还可用于测试 802.11a/b/g/n/p 以及蓝牙1.0、2.1、3.0和4.0(低功耗)设备。
上市
莱特波特 IQxel160 今天上市,支持 IQfact+ 内的 802.11ac 芯片组。
莱特波特出席世界移动通信大会——西班牙巴塞罗那
2013年2月25-28日——5号厅D38号展台
莱特波特将在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上展示 IQxel160 和其它针对手机和连接设备的无线测试解决方案。
莱特波特简介
莱特波特是泰瑞达 (Teradyne, Inc.) (NYSE: TER) 旗下全资子公司,总部位于加州桑尼维尔。该公司致力于设计、开发并支持面向无线设备和消费电子产品开发商、合同制造商和无线集成电路设计商的先进无线测试解决方案。该公司提供的解决方案对全球超过10亿台无线设备的运行情况进行了优化和验证。该公司的产品用于开发和大批量生产,使客户能够获得更高的投资回报、缩短上市时间,同时提高产量和产品质量。垂询详情,请访问:MailScanner has detected a possible fraud attempt from "cts.vresp.com" claiming to be www.litepoint.com 。