来源:21ic
时间:2013-02-25
21ic讯 Tensilica日前宣布该公司将于2013年2月25日至28日于西班牙巴塞罗那举办的世界移动通信大会上展示NTT DOCOMO的ARROWS X F-02E智能手机,展台号:6D101。NTT DOCOMO的ARROWS X F-02E是款应用了AccessNetwork Technology公司(以下简称 ANT)的ANT30多模调制解调器的智能手机。ANT是一家由富士通、NTT DOCOMO、NEC公司和富士通半导体有限公司共同成立的合资公司。ANT30多模调制解调器采用了多个Tensilica的数据处理器(DPU) 和基于ConnX BBE的数字信号处理器来完成多模3G和4G LTE通信中的复杂信号处理,还采用了TensilicaHiFi音频/语音DSP(数字信号处理器)的来提供高品质的音频。
Tensilica基带业务部副总裁兼总经理EricDewannain表示:“ANT30的上一代产品在日本市场非常成功,ANT30作为集成了4G LTE和2G/3G标准的第二代产品,延用了Tensilica的DPU和DSP。在第二代产品中,ANT不但采用了功能强大的ConnX BBE DSP,还利用可配置处理器技术定制了优化的可编程加速器,显著降低功耗且延长了电池使用寿命。ANT调制解调器,旨在通过其软件的可编程性来适应网络技术的演进和新的需求,从而服务于全球市场。”
ANT30针对下一代智能手机和平板电脑进行设计,可以支持2G/3G和4G LTE调制解调器,提供峰值数据传输速率为100 Mbps的高速数据通信。其独特的软件可编程无线电(SPR)技术,采用了基于Tensilica的多核心架构。
Tensilica的HiFi音频/语音DSP在市场上应用为广泛,拥有超过100个经验证的音频/语音软件包。Tensilica的HiFi DSP 已被超过50家客户授权使用,出货量超过2亿颗,被广泛应用于智能手机、平板电脑、计算机、数字电视、家庭娱乐和其他消费电子设备。