5
-c18e-46be-bd10-327458d045bd">
Samsung
于早前公布全新
Exynos
5
Octa
处理器,全球首款八核心流动处理器,其详细规格于近日浮面,据了解,采用 Cortex A15 SoCs 运行 ARM big.LITTLE 架构技术打造。 Exynos 5 Octa 由两颗四核心处理器组成,分别由 ARM Cortec A7 四核辅助处理器及 28nm 制程 LP HK+MG die ARM Cortec A15 四核主要处理器所组成,于处理不同负荷的应用程式时,自动调节以不同核心处理,效益方面达至更完善的管理,与 Nvidia 所推出的 4-plus-1 处理器原理类同。
其中 big.Little 技术与 NVIDIA Tegra 3 所具备的 vSMP 技术类近 , big.LITTLE 则是由高效能的四核 Cortex-A15 以及低功耗的四核 Cortex-A7 所组成,而 vSMP 则由 Cortex-A9 架构核心组成。
其中组建于 Exynos 5 Octa 处理器内的 ARM Cortec A7 四核心处理器运作时脉由 200MHz 至 1.2GHz ;而 ARM Cortec A 15 四核处理器运作时脉由 200MHz 至 1.8GHz 。两颗处理器以独立 Power Gate 自行运作,当 ARM Cortec A7 四核处器工作负荷达到顶峰时,系统将会使其关掉,同时于 20 微秒左右将 ARM Cortec A 15 四核处理器启动,以运作更高负载应用时,更能顺畅高效。
另外,所有的 SoCs 亦会由 ARM v7a 指令集进行执行程序,使其内部沟通及转换核心时做无缝实时的高效表现。而且, GPU 方面采用 PowerVR SGX 544MP3 ,时脉为 533 MHz ,其处理效能比以往所采用的 Mail 架构更为高效。
同时,从 Samsung 所提供的 Die Photo 中所显示, ARM Cortec A7 四核辅助核心所占面积大于 ARM Cortec A15 四核主要核心所占面积超过四倍之多。此外,耗电方面,因 ARM Cortec A15 四核心主要核效能强大,其功亦相应高,令其耗电率比 ARM Cortec A7 四核辅助核心消耗近六倍。