• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

爱特梅尔为高显色指数专业和消费灯具推出独特的双通道LED驱动器

来源:EEWORLD
时间:2013-02-22

分享至:

微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出三种全新双通道固态照明(solid state lighting, SSL)LED驱动器,为双色LED光引擎提供精确的颜色控制。此外,LED驱动器为高CRI LED灯提供了效的电源管理,具有少的元件数目。

这些LED驱动器包括爱特梅尔MSL2021、MSL2023、MSL2024,是普通照明、住宅和商业照明、建筑照明,以及情景照明等应用的理想选择。所有器件都可以和Atmel AVR®  MCU 或 ARM® processor-based MCU组成一个完整的系统解决方案,用于各种光源和灯具配置。

与现有LED驱动器相比,全新MSL2021/23/24 LED器件具有数项独特优势:

- 新器件采用一个线性控制器来驱动一个主LED灯串,并采用一个低侧(low-side)降压控制器来驱动一个彩色LED灯串,实现目标相关色温(correlated color temperature, CCT)的协调,并且复制色谱以达到高CRI值。

- 新器件带有EEPROM查找表,因而设计人员可以编制精确的配置文件,遵循所需要的CCT补偿曲线,降低总体材料清单(BOM)成本。

- 在器件系列中,用于白光LED的线性控制器以自适应方式控制任何AC/DC或DC/DC、隔离或非隔离拓扑的动态余量,同时,外部MOSFET为设计人员提供了选择LED电流和LED灯串长度的灵活性。

- 针对附加的灵活性和控制,提供数种调光选项和I2C接口。

爱特梅尔LED产品总监Tushar Dhayagude称:“对于设计高性能的普通、建筑或情景照明,LED灯白光点控制是一个关键挑战。通过实现对通常包含白光和红光或者琥珀光LED的两个灯串的控制,MSL2021/23/24 LED器件解决了这一关键问题,提供精确的白色控制,同时为灯具提供出色的电源效率、灵活性和宽功率水平。”

三种新器件的主要特性包括:

• MSL2021 – 首个用于彩色LED灯串的具有集成温度补偿的LED驱动器
• MSL2023 – 提供I2C串口和内置脉宽调制(PWM)发生器
• MSL2024 – 具有单独的PWM输入引脚

价格和供货

爱特梅尔现可提供新器件,订购1,000片,价格如下:

• MSL2021起价为3.10美元
• MSL2023 起价为2.74美元
• MSL2024 起价为2.52美元

为加速设计,可以通过您的当地销售代表获取评测工具套件。新套件包含隔离AC/DC电源、带有一个白光和红光LED灯串的集成LED负载电路板,一个连接至I2C接口和USB/并联桥接用于LED驱动器编程的板载AVR MCU。

关于爱特梅尔公司

爱特梅尔公司是的微控制器、电容式触摸解决方案、先进逻辑、混合信号、非易失性存储和无线射频 (RF) 部件的设计和制造商。作为业界拥有多知识产权的公司之一,能为电子工业提供专注于消费电子、工业、安全、通信、计算和汽车电子市场的全面的解决方案。

标签 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购

更多新闻