• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

SOI联盟开发出简单低风险FDSOI工艺,性能堪比FinFET

来源:电子工程专辑
时间:2011-11-14

分享至:

SOI产业联盟(SOI Industry Consortium)和业界支持绝缘层上硅(silicon-on-insulator, SOI)的厂商们日前表示,已经有新证据显示,使用完全耗尽型的FDSOI技术,其风险将小于由英特尔所支持的FinFET。

SOI联盟表示,近一项由意法(ST)、IBM、ARM、Globalfoundries和其他半导体公司完成的研究,已经以一种简单的制程,在28nm和20nm节点证实与FinFET具备相同的性能。

这个联合研发计划采用FD-SOI制程来制造28nm芯片。该联盟表示,在这些芯片上进行测试的结果,与之前为FD-SOI元件基准性能测试所开发的电脑模型预测一致,证实了该模型的可靠性。

“不仅基准结果显示FD-SOI可在28nm和20nm节点展现出与FinFET相同的功率和性能,FD-SOI可容纳平面架构的能力,也使其风险远比FinFET来得低,”SOI产业联盟执行总监Horacio Mendez说。

“这让FD-SOI更适合对成本敏感的应用,如智能手机和平板电脑等,这类移动电子产品等需要高性能和低功耗的解决方案。”

SOI联盟表示,所有的模拟目前都已真,展现了在,所有数字元件设计中的可行性,包括运作在0.6V低Vdd电压的SRAM在内。

SOI联盟并未说明使用SOI起始晶圆时的成本劣势问题。但该联盟表示,2011年7月发布的一项研究显示,采用FD-SOI晶圆制造20nm SoC的成本将比使用平面晶体管,以及使用FinFET更加经济。

2011年5月,英特尔揭示了采用FinFET,被称为1270的22nm制程细节。片晶圆来自于该公司位于奥勒冈州的D1D晶圆厂,并于2011年下半年在亚利桑那州的F32晶圆厂量产

标签 SOI产业 FDSOI 英特尔FinFET Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻