来源:21ic
时间:2013-02-22
21ic讯 Tensilica今日宣布,简约纳电子有限公司(以下简称“简约纳”),首次成功地为其SL3000 LTE 调制解调器芯片投片,将主要用于低功耗的手持设备和平板电脑。简约纳借助Tensilica的ATLAS参考平台为LTE物理层(Layer 1)实现整套完全可编程的调制解调器子系统。
简约纳电子有限公司研发中心副总裁梁敏表示:“通过采用Tensilica的 LTE ATLAS参考平台,我们可以显著地缩短产品的面市时间并降低产品开发成本。SL3000是一款多模,多核SoC(片上系统),能够支持2G、3G、4G及其他定制化的宽带基带信号处理。这款多核可编程的平台,结合了Tensilica强大的矢量DSP和简约纳专有的高性能,多线程微处理器,取得了性能和功耗之间的平衡。基于SL3000的LTE解决方案也为中国数字移动通信模拟试验网(中国移动无线通信官方试验测试实验室)主导的物联网测试做好了充分的准备。
ATLAS LTE参考平台是个完整的可用于3GPP LTE 物理层(Layer 1)的软件可编程解决方案。它结合了TensilicaConnX BBE16 DSP、ConnX SSP16和ConnX BSP3的数据处理器(DPU),实现了高效的、可编程的信号处理负载分流加速。同时,ATLAS也受益于Tensilica对ConnX Turbo16MS(一款可编程卸载加速器)中复杂的前向纠错算法的高效执行,从而可处理2G、3G、LTE和WiMAX等多重标准。
Tensilica基带业务部副总裁兼总经理Eric Dewannain表示:“简约纳是非常优秀的客户和合作伙伴,所以能够在创记录的时间内研发出这款调制解调器芯片,当然,这也得益于Tensilica的LTE ATLAS平台一直致力于为手持设备和平板电脑厂商提供低功耗、双模(CDMA/LTE)解决方案。”