来源:佳工机电网
时间:2013-02-22
夏普于2013年2月14日宣布,开发出了可捕捉到监控摄像头发出的近红外光、在暗处也可清晰拍摄的1/3英寸CCD。该产品不仅支持波长为700~2500nm、比可见波的波长长的近红外光,还将可见光的感光度提高至3300mV。饱和输出电压为1200mV(小值)。
另外,夏普通过隔离光电二极管周围余光的自主技术,将漏光(Smear)值降到了-125dB,可以抑制拍摄夜间汽车前灯等强光源时发生的拖尾现象。
此次发布的新产品包括支持NTSC格式的52万像素产品“RJ2331CA0PB”以及支持PAL格式的61万像素产品“RJ2341CA0PB”。样品价格均为3000日元/个,将从2013年3月1日开始样品供货,2013年9月10日开始量产。量产规模计划两款产品合计20万个/月。