来源:LEDinside
时间:2013-02-20
随着LED照明行业的兴起和发展,国家政策的支持,使LED行业在产业革新的同时,带动了整个产业版图的重新勘分。十几年前,我国的LED生产企业主要集中在珠三角地区,而北方的LED生产企业则相对较少。近年来,中国LED照明产品的出口势头良好。但由于LED照明行业整体尚欠成熟,许多小微型企业质量控制能力低下,导致产品质量问题频发。据了解,2012年欧盟非食品快速预警系统(RAPEX)通报我国出口LED照明产品共37次。其中,因爬电距离或电气间隙不充分致绝缘性能不佳而被通报29次。
爬电距离,是指沿绝缘表面测得的两个导电部件之间的短距离。电气间隙,是指两个导电部件之间的短空间距离。两者都是反映电气绝缘性能的重要参数。爬电距离或电气间隙不充分,会造成击穿短路或设备损坏,严重时会导致人员触电伤亡。因此,从安全上考虑,必须保证有足够的爬电距离和电气间隙。
据昆山检验检疫局统计,2012年昆山出口灯具1.6亿美元,同比增长139.7%,其中LED照明产品占80%。为保障出口LED照明产品的质量安全,减少国际上对中国产品的通报,检验检疫部门给企业提出三点建议:
一、抓紧熟悉相关产品标准,了解并关注国际上尤其是欧盟发布的法规和指令,从产品设计源头上避免质量问题。
二、强化产品检验环节,严格按照相应标准条款的规定实施检验。爬电距离或电气间隙不足一般可通过电气强度试验发现,也可用专门测量仪器测出。
三、提升企业质量控制能力,逐步完善企业在产品设计评审、来料检验、过程验证、成品检验等环节的管理制度,建立起完整的产品“质量链”。
对于专注LED照明管道建设的企业,2013年是一个非常重要年份,中国大陆LED照明市场渠道建设在这一年会有一个较为明显的分水岭,市场可能还是去年的市场,但是渠道要是没有铺好,以后的路就不是那么平坦了。
以上文章转载自LEDinside,由维库电子市场网//www.dzsc.com/news/编辑整理