• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ADI针对高速转换器新推差分放大器ADL5565

来源:国际电子商情
时间:2011-07-15

分享至:
Analog Devices, Inc. 的高性能信号处理解决方案和RF IC供应商,近推出一款针对高速12位到18位模数转换器的差分RF/IF(射频/中频)放大器ADL5565。新款放大器具有5 GHz的-3dB带宽,并在300 MHz范围内实现了前所未有的失真、噪声和IP3/IP2性能。ADL5565放大器提供优化的宽带宽、低失真和低噪声特性,HD3和OIP3失真性能达到业界(100 MHz 时分别为–103 dB和51 dBm;200 MHz时分别为–95 dB和47 dBm)。出色的失真性能使得ADL5565非常适合高线性度和低噪声至关重要的应用,包括无线基础设施应用中的中频采样接收机、工业仪器仪表和防务电子设备。

ADL5565放大器能够驱动同类的高速转换器,包括ADI公司的新型16位、250 MSPS AD9467数据转换器,对模数转换器的整体SFDR(无杂散动态范围)或IMD(交调失真)性能影响很小甚至无影响。这款器件可利用内部增益电阻通过引脚编程来调节增益,提供6 dB、12 dB或15.5 dB的固定增益。只需外接两个输入电阻,就能轻松实现0 dB到15.5 dB范围内的任何增益。因此,与传统运算放大器相比,这款新型放大器更容易配置,并且更具成本效益。

差分放大器ADL5565在200 MHz范围内提供业界的HD2和HD3性能。在相同的功耗条件下,当今任何其它放大器都的失真性能无法与之媲美。

除了HD2和HD3性能以外,ADL5565还提供业界的输出(RTO)噪声水平(5.5 nV/rt-Hz)。标称工作电源电压为3.3 V,但ADL5565放大器也支持5 V电源电压,以进一步提高失真性能。针对时域应用,ADL5565可以实现12 V/ns的压摆率和2 ns的1%建立时间(3 V步进)。

ADL5565放大器支持常见IF频率(70 MHz、100 MHz、140 MHz 和250 MHz)的详细技术要求,可简化设计过程,为制造商提供高度灵活的解决方案,以便缩短上市时间、降低材料成本、减少电路板空间。该放大器将高频失真和噪声性能提升到新的水准,使得系统设计师能够不断扩增高性能接收机设计的带宽和动态范围。

ADL5565差分RF/IF放大器主要特性:

●引脚绑定和电阻正馈的增益设置,提高设计灵活性

●高截点功率线性度:100 MHz时OIP3/OIP2分别为51 dBm/90 dBm

●二阶/三阶失真(2 Vpp驱动200 Ω负载):–103 dBc/–103 dBc

●功耗:70 mA

●电源电压范围:3 V至5 V

●RTO噪声:5.5 nV/rt-Hz(6 dB 增益)

供货、报价与配套产品

 差分放大器ADL5565适合与ADI公司的多种产品配合使用,包括模数转换器AD9467、近发布的ADL5812 RF混频器和ADF4350 PLL/VCO。

标签 差分放大器 ADL5565 模数转换器 Mouser代购 德州仪器 小批量芯片代购

更多新闻