• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Haswell顶级移动四核开订:频率不升反降

来源:驱动之家
时间:2013-02-20

分享至:

Intel Haswell 已经确定会在6月初的台北Computex上发布,不过现在就已经有网店接受两款高端移动型号的预订了,也首次披露了频率等规格。

Haswell在笔记本上的四核心有Core i7-4930MX、i7-4900MQ、i7-4800MQ、i7-4702MQ、i7-4700MQ等五款型号,目前可以预订的是i7-4900MQ、i7-4800MQ,盒装版本,标价分别为601.06美元、400.32美元。

它们俩对应的Ivy Bridge家族型号是i7-3840QM、i7-3740QM,目前售价分别为568美元、378美元。按照惯例,预订价格肯定是要高于实际售价的,所以估计Haswell发布后的价格会和现在保持一致。

i7-4900MQ、i7-4800MQ都是22nm工艺制造、四核心八线程、6MB三级缓存、原始主频2.8/2.7GHz、动态加速3.8/3.7GHz,这些和现在的i7-3840QM、i7-3740QM都是一模一样的,只是架构上做了改进,支持AVX 2.0、TSX等新技术。

图形核心是新的HD Graphics 4600(GT2),执行单元和现在的HD Graphics 4000一样是16个,不过频率反而降低了,默频从650MHz降至400MHz,加速倒是保持在1.3GHz不变。

奇怪的是,工艺和频率几乎完全不变、架构有所改进的情况下,i7-4900MQ/4700MQ的热设计功耗反而提高了,从现在的45W略微升至47W,但这多余的2W来自何处尚不清楚。

凭借架构进步,Haswell的性能肯定会好于Ivy Bridge,但关键的频率都丝毫不动甚至略有退步,可以想象在笔记本上的提升幅度会多么有限,毕竟已经有消息曝光了同频下Haswell的提升效果很微弱。

标签 Haswell 移动四核 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购