• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

DIALOG 半导体为新一代智能手机和平板电脑电源提供超高可扩展性

来源:EEWORLD
时间:2013-02-19

分享至:

中国北京,2013 年2 月18 日 – 高集成电源管理、音频与短距离无线技术提供商Dialog 半导体有限公司(Dialog Semiconductor,法兰克福证券交易所代码: DLG)今天宣布推出首个可编程多相直流对直流电源转换器DA9210。该转换器经过扩展可供不同平台的高端智能手机和平板电脑使用,从而加快产品开发周期。

此次新推出的四相电源转换器DA9210 输出电流12Amp,如果两个并联使用可扩展至24Amp;如果再与Dialog 的DA9063 系统电源管理集成电路(DA9063 System PMIC)结合使
用则可达到38Amp,可用于为系统中的其它电源轨提供电源。这使DA9210 非常适合高性能的
ARM® Dual big-Little 或 Cortex A15 多核应用处理器,也使消费者更容易地同时执行多个应用程序。

越来越多的下一代处理器设计要求睡眠模式与载荷间的快速切换,以尽可能减少―疲劳生热(heat build-up)‖现象。DA9210 支持这种操作要求,并实现了业界的电源效率。这能让用户同时运行多个后台任务,如天气或Facebook 更新;通过4G LTE 下载应用更新,同时下载Wi-Fi 流量电视和高清视频。DA9210 通过禁用和激活各相以随时满足使用需求,使能效在整个输出范围达到水平,降低一半的功耗。电源可在百万分之一秒内将电流由零升至值,支持快速唤醒处理器,缩短应用响应时间。

利用这种四相架构和快速频率转换,DA9210 让超低外形感应器元件的采用成为现实,其高度仅为1 毫米,可支持超薄产品的开发设计。Dialog 电源管理系统多由三个集成电路组成,工作起来协调如一,这简化了启动电源管理系统的配置和控制。主处理器上加载的软件经过优化,利于客户加快产品上市时间,程度上降低了日后电源管理方案的设计难度。

Dialog 移动系统事业部副总裁兼总经理Udo Kratz 表示:―通过DA9210 四相电源转换器,
Dialog 创造了一种可扩展电源解决方案的新概念。它尽可能地降低了日后开发设计集多项功能于一身的下一代智能手机和平板电脑的难度,可满足设备厂商每6 到9 个月推出新产品的需要,响应消费者的需求,应对竞品的竞争。

DA9210 应用电压范围广,从2.7V 到5.5V;它能够使用单节锂离子电池、标准5 号电源或
USB 电源;其工作温度介于-40℃ +85℃之间。DA9210 现已开始供货。

标签 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻