来源:EEWORLD
时间:2013-02-19
加州、摩根山 (Morgan Hill) —— 2013 年 2 月 12 日 —— 安立公司(Anritsu)为其 VNA Master 手持式矢量网络分析仪系列推出新型号 MS2027C 和 MS2037C,将 VNA Master 的固有优势扩展至 15 GHz 频率应用。新的 MS2027C 和 MS2037C 可提供同类的测量速度和准确性,而且设计紧凑,仅为 8.3x12.4x3.1(英寸),是航天航空和国防、卫星通信、商业无线回传和研究等苛刻现场使用环境的理想之选择。
MS2027C VNA Master 可提供 5 kHz – 15 GHz 的频率覆盖范围,通过准确的2 端口矢量修正,可以对幅度、相位进行精确测试,还可以在时间或距离域进行测量,满足复杂的电缆、波导和天线的现场测试要求。现场工程师和技术人员可以使用具有 2 端口 2 路径架构的 VNA MS2027C,只需一次连接,即可测量并显示所有 S 参数。350 微秒/数据点的超快扫描速度使 MS2027C 成为调谐滤波的理想之选。
MS2037C VNA 通过整合超低底噪的高性能频谱分析仪,增加了现场验证或检查故障的频谱分析功能。 VNA Master 提供同类强的手持式频谱分析功能和无可匹敌的灵敏度、动态范围、相位噪声、频率准确度和扫描速度。内置的预选择器消除了杂散的影响。
MS2027C 和 MS2037C 均整合了经现场验证的 VNA Master 手持式平台。这两款分析仪小巧轻盈(10.5 磅),使用电池运行,在现场环境中比笨重的台式仪或便携式 VNA 更加出色。每个型号都有高分辨率直观的图形用户界面 (GUI) 和日光下可见的 8.4 英寸显示屏,可以方便的查看测量结果。
MS2027C 的美国售价为 22,550 美元,MS2037C 的美国售价为 30,950 美元。交付周期为6至8周。