来源:OFweek电子工程网
时间:2013-02-18
2月份,各方消息称中国移动浙江公司在杭州、温州推出 4G 业务全面试商用,当地用户可前往移动营业厅办理4G套餐,此举的力度显然与此前在公交、地铁上进行体验不同。
不过从当前状态来看,尽管它从时间节点上体现了中国移动的急迫感,却被一些专家认为仍不能作为各种条件成熟的象征。极端的观点甚至认为“即使今年4G发牌,也不可能有任何一家运营商能在今年将4G业务正式商用。”
试商用早于预期
“工信部批了吗?”、“有支持的手机吗?”2月2日,浙江联通总经理于英涛便对移动的4G试商用提出了尖锐的质疑,甚至有媒体以“试商用乌龙”为题质疑。在外界看来,移动此次的“试商用”远比预计的时间节点早,毕竟今年发放4G牌照也只是业内流传的一种说法。
对于同行的质疑,浙江移动市场部人士葛长伟表示:“也没有很正式地提出‘试商用’,可以理解成是试用。不过就算是‘试商用’,也并非无据可依。”他认为,以3G为例,2008年就进入试商用,但直到2009才发牌照:“中国移动是目前国际上主导TD-LTE的运营商,基站、网络建设的同时,多用户使用时网络的负载能力如何,会出现怎样的问题等,都宜更早行事,这样才能给国外的其他小运营商起到表率作用。”
葛长伟还认为,如果等第四季度真正发牌后才开始试商用,走向正式商用又要耗费大半年的时间:“就算到2015年左右正式商用,到时候TD-LTE在国际上可能应者廖廖了。”是规则重要还是市场步伐重要?似乎一定程度上这个问题已有了答案。野村综研(上海)咨询公司通信业资深战略规划专家陶旭骏向记者表示,这体现出中国移动在4G发展中的急迫心态,并再次试图强调自己在4G上的先发形象。
资费略低于3G
杭州,自是试商用的急行军,之前这里早将4G网络设在公交、地铁上,如今它又与温州一起,在吸引用户进一步体验4G方面带来较大力度。据悉,客户当前已可前往当地移动营业厅办理4G套餐,交纳500元押金即可使用4G终端(CPE网关和MiFi设备,可将4G转为WiFi供用户使用)。4G流量资费为包月套餐形式,共设50/80/120/200/300/500元六档,分别对应 2G/4G/8G/15G/30G/100G,当月使用流量超出这一数量时,4G终端会限速至128Kbps。
移动此前曾称,4G资费不会比3G贵,而此次试商用中的资费标准特别表现出“低价”的特征,迅速引发外界关注。一位移动人士自夸这个50元2G流量的资费比3G下降了75%:“3G套餐50元约500M。”但查询浙江联通的3G上网卡资费发现,一种原价为120元的季卡仅售96元,相当于每月32元,包含1G本地流量,100M全国流量和10条短信,虽没有上述移动人士宣称的那么夸张,但4G试商用资费对市场3G套餐的价格优势,还是可见一斑。