• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

移动4G网络浙江率先试商用 中移动表示不知情

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-02-04

分享至:
  • 据报道,2月2日,杭州、温州和宁波三地可以轻松漫游上网,理论上的网速是100Mbps,这一速度差不多是3G网速的5倍。

    出现这一变化,是因为今天杭州和温州开始了4G试商用。可是,工信部部长苗圩仅仅在去年11月时还表示,4G牌照估计还有一年左右时间才能发放。难道他的话音刚落,4G时代就提前开启了吗?

    没有任何先兆,中移动今天将打出4G“试商用”牌。浙江移动公司综合部邵青峰昨天下午接受浙江台记者采访时说:

    邵青峰:明天杭州和温州我们会宣布同时4G业务试商用,杭州从去年三月份一直在体验期,网络已经具备了试商用的条件。

    据介绍,在今天上午9点多的启动仪式之后,杭州、温州、宁波的4G用户可以在三个城市之间实现轻松漫游上网。也就是说,如果你是一个杭州的4G用户,当你出差到温州、宁波两地时,你同样可以通过使用4G上网伴侣联上网络,并享受同一流量资费标准。此外,杭州用户还可以通过4G终端自由切换选择3G/4G网络,当用户在4G网络覆盖区时,终端会优先选用速度更快的4G网络,而在个别没有覆盖的郊区区域时,终端便会选择3G网络无线上网。

    4G是第四代移动通信技术的简称,目前中国移动采用的4G技术是TD-LTE,这是由我国主导的国际两大通用4G标准之一,理论上网速超过100Mbps。

    浙江移动市场经营部的葛长伟解释说,虽然现在不一定能达到理论网速,但相比2G时的几兆每秒或3G时网速快的中联通所掌握的的21 Mbps的技术,仅就目前中 移动4G TD网络情况而言,仍然会给消费者带来和过去截然不同的感受:

    葛长伟:理论上,因为它是要在中心点达到的,一般中心点的话,基本上都是20M到80M之间一般都是,因为它越靠近中心速度越快。

    杭州是中国移动4G网络首批规模试验网建设城市。早在去年3月,中国移动就在杭州快速公交线率先推出4G网络免费体验活动,11月,杭州地铁开通试运营,而就在当天,4G网络实现地铁全覆盖,去年底,基本完成4G网络的全城覆盖。但是,4G牌照一直没有拿到。那么,为什么现在突然要试商用了呢?

    中国之声记者在得知这一消息的同时,时间向工信部进行求证,结果却是:这件事去问中国移动。记者接着向中国移动总部集团公司进行求证,回答同样是:不太清楚,没有接到通知。

  • 标签 移动4G 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购

    更多新闻