来源:EEWORLD
时间:2013-02-04
北京,2013 年 2 月4 日—— 安捷伦 科技有限公司(NYSE: A)日前宣布推出业内低价位的 USB 2.0 信号质量测试 选件。适用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器,支持低速、全速和高速的 USB2.0 应用。USB2.0 接口目前已广泛用于计算机和嵌入式电子产品中。
长期以来,示波器一直是电气工程师验证USB2.0设计信号完整性的主要工具。在 Agilent InfiniiVision 4000 X 系列示波器上安装新的 DSOX4USBSQ 信号质量测试选件后,您可以根据USB-IF标准来快速验证 USB 的信号质量,不管它是集线器、主机还是器件。
嵌入式电子产品工程师一般不会进行正式的 USB-IF认证测试,因为非个人电脑(PC)产品通常不需要USB-IF 认证。但是,为了确保可靠性,嵌入式系统设计人员经常会根据USB-IF标准测试设计的物理层,以作为一项“实际验证测试”,在投产前确保设计的信号质量符合标准。安捷伦新发布的 USB 2.0 信号质量测试选件提供了一个低价位的测试解决方案。
在传统计算机/外设行业,工程师通常必须执行USB-IF物理层认证和测试。但是,小型公司可能无法承担全套高性能测试设备的成本,因而面临着预先一致性物理层测试挑战。借助Agilent USB 2.0 信号质量测试选件和InfiniiVision 4000 X系列示波器,工程师可以获得一个经济的解决方案,以执行重要的信号质量物理层测试,确保终产品可以通过 USB-IF 工作组的认证测试。
USB 2.0 信号质量测试选件采用的是官方USB-IF 算法,可生成HTML 合格/不合格报告,包括眼图模板测试、抖动分析、数据包结束比特宽、信令速率、边沿单调性和上升/下降时间。
其它信息
安捷伦同时提供广泛的无源和差分有源探头、串行解码选件和触发选件,可以帮助您完成USB 2.0测量。此外,安捷伦还提供全面的USB 2.0测试夹具。如欲了解示波器选件和附件的详细信息,请访问 www.agilent.com/find/4000x。
如欲观看应用 Agilent InfiniiVision 4000 X 系列示波器执行 USB 2.0 信号质量测试的图片和屏幕截图,请参见 www.agilent.com/find/USBSQ_images。
USB 2.0 标准的技术参数和信息请参见 www.usb.org。
关于安捷伦科技
安捷伦科技公司(NYSE:A)是的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术。公司拥有 20,500 名员工,遍布全球 100 多个国家和地区,为客户提供卓越服务。在 2012 财年,安捷伦收入达 69 亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问 www.agilent.com。