• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

意法半导体(ST)公布2012年第四季度及全年财报

来源:EEWORLD
时间:2013-02-01

分享至:

中国,2013年1月31日 —— 意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)公布截至 2012年 12月31日的 第四季度 财报 和 全年 财报。

第四季度净收入总计21.6亿美元,毛利率32.3%。归属母公司的净亏损为4.28亿美元,主要原因是公司在2012年12月10日公布了新的战略计划,决定一段过渡期后退出ST-Ericsson合资企业,因此而产生5.44亿美元的无线业务等无形资产减值支出。

公司总裁兼首席执行官卡罗伯佐提(Carlo Bozotti)表示:“第四季度收入和毛利率符合我们的初预期。即使目前半导体工业仍然没有走出弱市行情,但我们的收入超出了我们预期目标的中间值。我们进一步提升了公司在主要应用领域的地位。因为新产品收入增长势头强劲,特别是MEMS产品第四季度增长明显,我们的全资业务环比和同比分别增长0.2%和1.6%。

“回顾2012年全年,虽然投入ST-Ericsson的现金数额庞大,市场需求仍然疲软,但是我们的财务状况净值好于2011年。2012年底,公司财务灵活性大幅提升,现金结存大幅增加,同时还能为公司股东提供与2011年相当的现金分红。

“我们在2012年做出了重要的决策,打造一个业务更集中、业绩更好的全新的意法半导体。我们在2012年12月公布了新战略计划,争做传感器、功率器件和汽车产品与嵌入式处理解决方案两大产品领域的。我们的新战略计划包括更加关注五大成长型市场:MEMS及传感器;智能功率;汽车电子;微控制器;应用处理器,其中包括数字消费类产品。重点是从财务模型角度看,我们的目标是经营利润率达到或超过10%。降低运营支出是实现这个目标的一个关键要素,我们决定到2014年初,将平均季度运营支出降至6亿至6.5亿美元之间。

“我们在一段过渡期后退出ST-Ericsson的决定与我们的战略计划有关,上个季度的行动,包括资产减值支出进一步增加,与我们推进这项决定是保持一致的。”

第四季度回顾

第四季度,意法半导体的全资业务收入实现环比增长0.2%和同比增长1.6%。无线产品业务收入环比下降2.2%,本季度IP授权收入4300万美元,上个季度为3500万美元。日本及韩国区和大中华及南亚区分别增长16%和1%,而美洲区和EMEA(欧洲、中东、非洲)区分别下降0.4%和 13%。

第四季度毛利率为32.3%,环比下降250个基点,主要原因是产品价格的负面影响和产量降低。产量降低与降低库存计划有关,结果导致晶圆厂产能利用率不足,但是有利的产品组合在一定程度上弥补了产能利用率低下的影响。因此,2012年第四季度库存降低产能不饱和支出6600万美元,上个季度和去年同期分别为1900万美元和9900万美元。

受季节性因素影响,2012年第四季度销售管理和研发两项合并支出增加3%,总计8.76亿美元,而上个季度为8.52亿美元。2012年第四季度营业费合并支出占销售收入百分比从上个季度的39.3%升至40.5%。

第四季度和第三季度业务重组和资产减值和支出分别为5.88亿美元和7.13亿美元,主要原因是无线业务等无形资产的非现金减值,这使得我们账面上的 ST-Ericsson投资额变得微不足道。

归属意法半导体的资产减值、业务重组和一次性支出项目前营业利润率从2012年第三季度的+0.3% 降至第四季度的-3.3%。*

第四季度所得税支出为3900万美元,原因是在意法半导体决定在一段过渡期后退出合资企业,ST-Ericsson递延税项资产被核销。

2012年第四季度归属于非控制权益的净亏损为3.61亿美元,非控制权益主要包含爱立信在合资公司ST-Ericsson拥有的50%股份,该项目已被意法半导体列入合并损益表内。2012年第三季度归属于非控制权益的净亏损为3.51亿美元。


第四季度归属母公司的净亏损总计4.28亿美元,每股净亏损0.48美元,上个季度每股净亏损0.54美元,去年同期每股摊薄净收益0.01美元。调账后,扣除相关税款,不含资产减值支出、重组支出和一次性支出,第四季度非美国GAAP每股净亏损0.11美元,上个季度每股净亏损0.03美元,去年同期每股摊薄净收益0.01美元。*

2012年第四季度公司有效平均汇率大约1.30美元对1.00欧元,2012年第三季度为1.29美元对1.00欧元,2011年第四季度为1.36美元对1.00欧元。

汽车产品部(APG)第四季度净收入环比降低6.0%,市场环境不佳是收入降低的主要原因。由于收入降低,汽车产品部营业利润率从上个季度的8.6%降至本季度的5.6%。

模拟产品、MEMS和微控制器(AMM) 第四季度净收入环比增长7.4%,MEMS、安全微控制器和模拟产品应用是增长的主要动力。2012年第四季度AMM营业利润率从上个季度的12.6%增至本季度的13.9%,主要原因是MEMS运动传感器出货量增长。

数字产品部第四季度净收入环比降低1.7%,主要原因是数字消费类产品市场需求疲软。2012年第四季度数字产品部营业利润率为-15.8%,主要原因是与产能闲置,相关的生产效率大幅下滑。上个季度营业利润率为-9.0%。

因为市场需求疲软,功率分立器件(PDP)第四季度净收入环比降低11.0%。2012年第四季度PDP营业利润率从上个季度的6.4%降至本季度的1.1%。

无线业务第四季度净收入环比降低2.2%。收入数据反映了ST-Ericsson的NovaThor平台销售收入持续增长,IP授权业务收入达到4300万美元,但是这些收入大部分被旧产品的销售收入抵销了。不包括ST-Ericsson的资产减值和业务重组两项支出,2012年第四季度无线产品部营业亏损1.68亿美元,上个季度亏损1.84亿美元。若查阅ST-Ericsson的2012年第四季度财报新闻,请访问 www.st.com 或 www.stericsson.com

标签 意法半导体 2012年 第四季度 全年 财报 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

更多新闻