来源:cnbeta
时间:2013-01-31
现在,人们购买PC当然要求主机越小越好,如果能够在小型的主机上让用户自己扩展存储、内存等等就更好了。类似这样的小型主机设备通常都会采用主动散热方式保持内部组件不会过热,对于许多用户来说,可能还是会认为这样的设备风扇噪音过大。富士康推出的新一代NanoPC就不会存在这样的问题,这款苗条的PC 主机采用被动散热方式,侧面仅有书本大小,令此设备的放置不会占据太大空间。
NanoPC的规格为7.5x5.3x1.5英寸(约19.1x13.5x3.8cm),目前Newegg已经开始出售这款型号为AT5570的设备,售价250美元(约合人民币1556元)。配置方面此产品采用双核AMD C-70 APU,集成Radeon HD 7290显示芯片。这颗处理器为主打低功耗Brazos平台的Ontario,所以马力不怎么样,但热封套仅9W的水准。不知道富士康是如何在不用风扇的情况下让整机保持凉爽的。
这款NanoPC前后面板有总计6个USB接口(4个USB 2.0,2个USB 3.0),其他接口还包括千兆以太网接口、内存读卡器插槽、2个音频接口、DVI和HDMI视频输出接口。这款PC为内存准备了单条SO-DIMM插槽、2.5"驱动器槽,在网络连接方面不支持无线Wi-Fi。
新款的NanoPC不似以前的版本那么引人注目,上一代nT-A3550采用性能更强的Zacate E-350 APU,而且也是被动散热,无噪音,在体型方面也算纤薄,并且还支持802.11n Wi-Fi,价格175美元也比新版更便宜,虽说外观看起来没有这么好看,但相较起来却更为超值,而且旧版的NanoPC现在也还在Newegg销售。