• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Vishay推出可承受12kV高压浪涌的业内首款轴向水泥绕线电阻

来源:EEWORLD
时间:2013-01-31

分享至:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 1 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列轴向水泥绕线电阻---Z300-C系列,是业内首个具有12kV定制高压浪涌承受能力的器件。

Vishay Draloric器件是为高压浪涌期间限制涌入电流而设计的,适用于电表、工业和家用电器及电子镇流器中的电源。为提高过载条件下的安全性,这些器件采用不可燃的水泥涂层和高等级的陶瓷芯。

Z300-C系列可承受12kV的高压浪涌,达到 IEC 61000-4-5 (1.2μs/50μs) 的要求。允许的浪涌处理能力取决于电阻模型和欧姆值。

在40℃的环境温度下,电阻的功率等级为1W~6W,在70℃下为0.9W~5.4W。器件的阻值为0.15Ω~10kΩ,可根据用户要求提供其他阻值,电阻公差为±5%和±10%,温度系数为±200ppm/K(阻值小于1Ω的为±400ppm/K)。

Z300-C符合RoHS和Vishay绿色标准。

Z300-C系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。

标签 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻