来源:EEWORLD
时间:2013-01-31
据报道,
赛灵思
公司日前宣布,其首颗
20nm
芯片预计于2季度tapeout,将采用TSMC 20SOC工艺制程。
公司表示,“赛灵思预计今年就可以为重要战略客户提供样片,以便他们能够提前导入下一代应用中。”而现在,公司正与前十大客户进行20nm架构的评估与实施。
同时,Xilinx的Vivado开发设计套件,也将于2013年三月的版本中添加对20nm的支持。
“在20nm时代,综合及实现的时间将减少4倍,功耗降低50%,同时性能提升了三倍。”
“赛灵思从28nm迁移至20nm,了对手整整一代。”赛灵思公司高级副总裁Victor Peng表示。
“自2012年11月开始,赛灵思就在积极地与战略性客户密切地进行早期设计工作,同时随着新工具的启动,双方的设计合作将增长的更快。”
FPGA /uploadfile/201301/20130131102552461.jpg" target="_blank">