来源:互联网
时间:2013-01-30
飞兆半导体日前公布了截至2012年12月30日的四季度及全年财报。
财报显示,飞兆半导体四季度销售额为3.334亿美元,环比下降7%同比下降2%。季度亏损1360万美元,经过调整后的净利润为1230万美元,毛利率为29.8%。
2012年飞兆半导体全年总收入为14亿美元,相比2011年下降了12%,净收入为2500万美元,2011年则为1.46亿,经过调整后净利润为7100万美元,2011年为1.7亿。
“我们认为四季度的季节性订单有了显著增长。”飞兆半导体董事长兼CEO Mark Thompson说道,“代理商渠道销量比我们预期要好很多,与此同时我们减少了将近1700万的渠道库存。四季度和2013年一季度的订单状况良好,与此同时我们也减少了2%的公司内部存货。现在,我们的库存情况已趋于缓解,与此同时,我们相信2013年随着经济衰退局面的好转,公司将会朝着良心循环发展。”
飞兆半导体三个产品应用部包括MCCC(手机、计算机、消费及通信)领域,占据公司41%的销售额,PCIA(功率转换、工业及汽车)部门以及SPG(标准产品部门)。其中MCCC主要的产品包括200V以下的电源、开关及接口、信号调理、低压MOSFET以及逻辑器件,PCIA包括200V以上的电源、MOSFET、IGBT、SPM、光学器件等,而SPG则包括标准分立及模拟器件。