• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

基于Linux的串口服务器设计

来源:电子系统设计
时间:2011-12-08

分享至:

 随着互联网的迅猛发展,在使用计算机进行网络互联的同时,各种家电设备、仪器仪表以及工业生产中的数据采集和控制设备也在逐步地走向网络化,以便共享网络资源。所以,在电子设备日趋网络化的今天,利用串口服务器来实现网络通信具有十分重要的意义。利用基于TCP/IP的串口数据流传输的实现来控制管理设备,无需投资大量的人力、物力即可完成对传统设备的管理、更换或者升级。

串口服务器的功能

串口服务器是一种通信协议转换器,它设有两类通信端口:一类是标准的RS232/422/485格式的串行端口,远程的RTU(远程终端设备)监控模块通过串行控制总线接入串口服务器的此类端口;另一类是以太网口,通过网线将串口服务器接入局域网的交换机等设备中。

串口服务器在工作中可自动将RS232/422/485格式的串行数据与基于TCP/IP协议的以太网数据包进行透明转换。一方面,串口服务器收到来自某一串行端口的现场数据,将其转换为TCP/IP格式的数据,通过以太网口进行网络上传;另一方面,串口服务器在局域网中捕获合法的数据协议包,通过解包来解析出有效的控制信息,通过监控机指定的串行端口将控制命令以串行数据的方式传送给远程RTU。

硬件平台

此系统的硬件平台如图1所示,它是以AT91RM9200芯片构建的Multibus-CPU开发板。MultiBus-CPU系统是基于AT91RM9200微控制器的智能化多总线测控系统,该系统可以建立基于Modbus-RTU总线协议的总线通信,使系统设备可以无缝地接入到基于Modbus-RTU模式的总线系统,以及可靠、实时并准确地完成工业现场的数据采集和信号输出等功能。系统支持Modbus-RTU协议,同时,系统还支持多种总线通信,包括RS485总线,工业以太网(UDP协议),串口RS232通信接口和USB通信接口。

图1:CPU模块原理图。

软件平台

本设计采用嵌入式Linux作为操作系统。ARM上的Linux的主要优势:可扩展的完整操作系统提供了可靠的多任务环境,基于开源模型(GPL),利用多种UNIX和开源应用程序以及用于基于ARM技术的多种设计(包括网络和无线领域)。

Modbus协议

Modbus协议是应用于电子控制器的一种通信语言。利用这个协议,控制器相互之间以及控制器通过网络(例如以太网)和其他设备之间进行通信。

主流的Modbus协议为标准Modbus协议(Modbus RTU协议)和Modbus TCP协议。标准的Modbus通信协议定义了报文帧的每一字节,定义了怎样将数据打包成报文帧以及如何解码。报文帧包括一个字节的地址码,一个字节的功能码,数据和两个字节的校验码。其中,校验码采用CRC校验。

Modbus TCP协议是在标准Modbus协议的基础上进一步发展而来的。它是将Modbus协议嵌入到底层TCP/IP协议中构成的,这样就在TCP/IP的以太网上实现了客户机-服务器架构的Modbus报文通信。二者的数据帧结构如图2所示。

图2:标准Modbus与Modbus_TCP数据帧结构对比。

分析Modbus TCP协议和RTU协议,可以非常清楚地看出两者的主要区别。与Modbus RTU协议相比,Modbus TCP数据帧里已不再有CRC校验,而这部分校验的任务是由TCP/IP协议和以太网的链路层来完成的。另外,Modbus TCP较标准的Modbus协议还加入了一个MBAP报文头,由它来解释说明Modbus的参数和功能。其他部分两者可以互相通用。如果TCP协议转换为RTU协议,那么,只需要把TCP协议MBAP头中的“单元标识域”和后续字节组成一帧,再加上此帧的CRC校验就可以组成RTU协议,而在串行链路上进行发送。如果是RTU协议转换到TCP协议的话,那么要根据实际情况组建一个MBAP头。

获取配置信息GetConfigValue功能的设计与实现

在设计串口服务器之前,首先要配置相应的设备号并给设备配置相应的串口服务器IP地址、TCP通信端口号和串口参数等,这些配置信息放在一个txt文件当中。

我们设计了一个Configinfo.txt文件,当我们需要向一个设备传递信息时,需要首先从文件中读取配置信息,对相应的串口及工控板的网络进行配置,然后再进行相应的操作。这时,我们在其中用到了两个自定义函数:GetConfigValue和GetCFGValue。其中GetConfigValue的功能是将Configinfo.txt中的信息配置给串口服务器,它调用GetCFGValue函数,在Configinfo.txt中寻找相应的配置信息项,并截取相应的配置信息。它们的程序框图如图3(a)和3(b)所示。

图3:GetConfigValue函数程序流程图(a)和GetCFGValue函数程序流程图(b)。

串口操作函数封装的设计与实现

在对串口进行相应的操作时,首先要打开串口并配置串口的波特率、数据位、停止位和工作模式等。这些关于串口的操作都封装在一个文件当中,以使结构清晰,方便检查以及修改或增加更多的操作函数。所进行的包括以下几种操作。

串口的打开和关闭:打开串口时,需要首先判断串口的类型,然后以一定的方式打开串口并保存原来的串口配置信息,后对串口进行波特率、数据位、停止位和奇偶校验位的设置。关闭串口时,需要将原来保存的终端信息恢复,使串口回到打开前的状态。

对串口进行数据读写:串口的读写操作是串口服务器基本的功能,当有数据传送过来时,需要通过串口发送。写串口操作会把内存中的数据写入所指的文件,读串口操作会把串口送来的数据写入内存中。分别用writecomport和readcomport来实现。

对串口进行设置:需要设置波特率、数据位、停止位和奇偶校验位。调用定义的封装函数,来完成这些操作。串口的工作模式通过termios函数的配置来控制。

Modbus TCP/RTU相互转换功能的实现

这一步是串口服务器设计的关键,其转换重点在于CRC校验和MBPA报头的变换。在这里,定义mod2tcp函数来完成Modbus RTU到TCP格式的转换,定义tcp2mod函数来完成Modbus TCP到RTU格式的数据转换。例如,来自Modbus主站的TCP协议请求,经串口服务器转换成Modbus RTU格式,经485口发送给从站,并将从站相应数据经485接口送入串口服务器,转换成Modbus TCP格式信息返回主站(图4)。

图4:Modbus TCP/RTU相互转换示例。

程序流程如图5(a)和5(b)所示。

图5:Modbus RTU 到TCP格式数据转换程序流程(a)和Modbus TCP 到RTU格式数据转换程序流程(b)。

由此可见,TCP格式字节数=RTU格式字节数-2+6,获取的可用数据均相同,因此其程序实现就不再是难题了。

CRC校验功能

CRC即循环冗余校验码,它是数据通信领域中常用的一种差错校验码。RTU方式时,CRC校验传送的全部数据,它忽略信息中单个字符数据的奇偶校验方法。CRC校验的关键在于数据的匹配,将得到的数据如何正确的套用到CRC校验当中是其中的关键。

CRC校验有既定的规则,其程序实现非常简单,只需要以下几步:CRC字节的初始化;将数据导入进行CRC计算;返回计算出的CRC值。

串口服务器的设计与实现

此部分介绍整个程序的main()函数,它会调用前文介绍的函数来实现串口服务器功能,故其头文件中要包含前文所述的各函数文件。程序流程如图6所示。

main()函数应用Linux C函数编程,其中应尤其注意socket的应用,socket要先建立再bind();在信号量中的参数要配置正确;进程的管理方面,要注意进程退出时先退出子进程,在所有进程都完成之后再关闭socket。

图6:串口服务器main()函数程序流程图。

问题及解决

串口服务器测试过程中,有时会出现TCP到RTU发送时数据包错误,不能正确地将TCP数据转换为RTU数据。

原因在于,测试过程中,Windows下的PC终端向Linux工控板发送数据,但是Windows的实时性并不很好,不能及时地发送数据,有时会出现一次发送两包数据给串口服务器的现象;另外,工控板中Linux下的TCP/IP协议剪裁封装不是很完善,导致其接收处理数据的能力比较差。

当多帧数据同时到达时,串口服务器未能正确将后一帧数据发送出去,而把一帧数据分割到两帧,导致数据帧错误。这就是发生上述数据完全错误的原因。这时,需要给串口服务器添加数据的分帧处理功能,在接收到数据时,先判断数据帧是否是有效数据帧,确保每次发送的数据都能是完整的一帧,不会出现数据帧错位,而导致数据的完全错误。

本文小结

本文的目标是在以AT91RM9200芯片构建的Multibus-CPU开发板上实现串口服务器功能。该串口服务器应用Modbus相关协议,将传统的以RS485/232串口通信设备接入工业以太网,实现上位机和设备之间的信息交互。本串口服务器程序已经能够在开发板上正确运行。

 

 

 

标签 嵌入式系统 串口服务器 TCP/IP Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻