来源:搜狐IT
时间:2013-01-29
全球Android平板电脑市场份额
1月28日消息,苹果iPad目前仍是全球热门的平板电脑,但Android系统正在利用其开发优势迅速与iPad拉近差距,甚至有可能在下半年超越iPad。
据市场研究公司Localytics发布数据显示,目前美国用户使用的Android平板电脑占所有板电脑的59%,而其中Kindle Fire和Kindle Fire HD则占33%。这一数据来自集成了Localytics软件的应用,目前总共有超过5亿台设备安装了该公司的软件。
在美国市场中,亚马逊Kindle Fire为Android平板电脑贡献了大量用户,目前89%的亚马逊平板电脑位于美国,其余大部分位于英国。
亚马逊Kindle Fire尚未进入全球市场。在全球其他国家,三星的Android平板电脑处于。鲁比表示,三星的Galaxy系列产品在全球Android平板电脑市场份额达76%。Nexus 7排名第二,市场份额为15%。而Kindle Fire的市场份额仅为9%。
Localytics指出如果亚马逊能成功开拓国际市场,那么Kindle Fire将很快成为的Android平板电脑。
去年11月,ABI Research发布的数据显示,过去一个季度中,在全球平板电脑市场,iPad的销量市场份额占55%,而Android平板电脑占44%。