正当韩国三星电子和美国苹果在智能手机市场争夺霸主地位时,全球市场在去年第4季发生新变化。数据显示,来自中国大陆的
华为
与
中兴
通讯首度打入全球市场占有率排行前5强,分别位居第3、第5位,把韩国LG、台湾宏达电挤出榜外。
华尔街日报报导,尽管大陆手机制造业者在全球的市占率与三星和苹果相比仍小得多,华为的崛起也正值诺基亚和宏达电陷入困境之际,但调查公司IDC研究部门经理Ramon Llamas仍表示,华为和中兴跻身智能手机市场前5名,代表全球市场已出现重大改变。
“虽然三星和苹果称霸市场,不过智能手机的高度成长,表示挑战者还是有机会的。”IDC 的分析员Kevin Restivo说:“具有市场独特性的厂商,如低价装置等,可以快速取得市占,尤其是在新兴市场中。其中的一个例子就是华为,它超过了韩国LG成为手机厂市占前5名,并超越了HTC成为智能手机厂市占前5名。”
报导称,靠着迅速生产出货与新兴市场手机消费力的迅速增长,华为与中兴在去年全球竞争中颇有斩获。根据IDC的数据,去年12月底的第4季,三星电子的智能手机市占率从上年同期的22.5%上升至29%;而苹果公司的占有率则从23%小幅下降至21.8%。
与此同时,华为的市场占有率从3.5%上升至4.9%;之后是日本索尼,市占率从上年同期的3.9%上升至4.5%;位列第5的是中兴通讯,该公司市占率为4.3%。
对此,IDC表示,过去华为好的名次仅在前10名,华为为了挤进前5名,不但企图以简单价廉的手机吸引一般大众,也利用Ascend品牌瞄准高阶市场,并在手机款式与软件上展现出新的创新技术。至于中兴通讯则是延续先前的多样化努力,同时提升出货量,并在新兴市场有所收获。
IDC表示,华为和中兴通讯现在跻身智能手机厂市占前5强,表示了全球市场的剧烈变动。这两家公司都因专注在大众市场而获得大量市占,不过在过去数季中,他们开始将注意力转移到高端装置。