来源:我爱方案网
时间:2013-01-28
图1:AMOLED电视面板全球出货量预测 (以千计)
松下与索尼在拉斯维加斯CES上都展示了56英寸4K AMOLED电视原型,都声称自己先在全球推出了这种产品,而且是全球。这些电视号称具有4K的分辨率,是目前1080p电视的四倍。在这两种4K OLED电视原型中,两家厂商都采用了TFT背板,其制造成本低于LTPS背板。
松下的4K AMOLED电视使用图像打印方法,这是一种比较简单的打印技术,使OLED适于生产更广泛的显示器尺寸。相反,索尼使用蒸镀技术在其顶发射RGB OLED结构中沉积有机材料。面板由台湾友达提供,友达在这次展会上也利用白色OLED结构电视展示了自己的32英寸氧化物TFT背板。索尼的发射技术优化了OLED结构,有助于实现更好的光管理、增强颜色纯度并以较低的功耗实现更高的对比度。
采用不同的技术方案,索尼与松下都做出了56英寸超高分辨率(UHD)显示器,像素密度达到每英寸79个像素,是LG与三星OLED电视使用的55英寸全高清面板的两倍。
三星与LG展示了55英寸3D全高清AMOLED电视,有消息称LG的全高清电视将于今年季度上市。LG的AMOLED电视采用氧化物TFT背板和白色OLED蒸镀方法,与去年展示的原型一样。白色OLED不必在OLED生产过程中使用精细金属掩模技术,提供了一个大规模生产OLED面板的更简单方式。
相反,三星的AMOLED电视原型使用LTPS TFT背板和RGB OLED蒸镀方法,与其去年的做法相似。主要用于中小尺寸的显示器,采用LTPS TFT背板与RGB OLED蒸镀的电视呈现出得到改善的OLED性能,大家普遍同意这点。但由于良率较低和成本较高,三星2013年推出采用这些技术的AMOLED电视可能非常困难。
三星与LG在本次CES上还推出了自己的55英寸曲面AMOLED电视原型,这些电视据称拥有4米的曲率半径和全高清分辨率。同时,三星与LG成功制成大尺寸曲面OLED,被视为显示器产业非常有意义的成就。但是,这两家公司在量产方面仍面临挑战,近期曲面OLED电视不太可能上市。
良率与成本仍然是障碍
在CES上,LG还宣布其55英寸全高清AMOLED电视将在几个月内在国际市场推出,价格为12000美元。LG本月已经开始在韩国接受预订,该公司表示将很快开始量产这种全球首款55英寸OLED电视。虽然OLED电视厂商都希望成为公认的市场与技术厂商,但技术、材料与制造工艺都需要进一步改善,才能把AMOLED市场推向市场。
除了技术与大批量制造挑战以外,OLED电视已经面临价格竞争困难,不容易抗衡价格较低、分辨率较高的4K LCD甚至全高清液晶电视。当AMOLED电视生产能够实现大规模生产的时候,液晶电视可能早已在价格与性能方面变得更具竞争力。IHS iSuppli公司认为,尽管厂商在CES上展出了许多原型,但由于仍面临众多挑战,消费者可能还得等几年才能购买AMOLED电视。