来源:赛迪网
时间:2013-01-24
技术的进步总是让人惊叹,目前,无论是手机、平板、笔记本、电视等纷纷向触控迈进,得益于苹果的努力,无论是iOS,Android还是Windows都已经过度到了触控时代。不过触控在业界好声一片的同时,也面临了一些竞争,Intel日前就表示,触控虽好,但终将被语音识别所替代。尽管该项技术目前还不成熟。
Intel高级副总裁Mooly Eden对媒体表示,语音识别会像触摸取代物理键盘那样完成新一轮的替换,让大量的外设彻底无用。“语音是人与人之间好的通讯方式。我们终于有了足够的计算能力,可以实现科幻影视中的梦想。”
目前Intel正在与业界伙伴一起,开发语音识别的相关硬件、软件、摄像头和其他技术。不过目前仍处于起步和发展阶段,要想取代触摸,估计得3-5年光景。
在CES 2013期间的游戏“Where"s Waldo”实际上就是这样一个例子,通过摄像头确定玩家眼睛的焦点所在,还有其它一些游戏,可以根据人的肢体动作让玩家拾起、放下虚拟物体。
他说:“所有的一切都会异常逼真。我希望人们与电脑的交互方式能像人和人之间那样……我希望你们不会害怕说自己多么喜爱电脑……想想现在有多少人害怕使用电脑。”
不过语音识别是否真的能够取代触控技术目前业界的观点还很不一致。一方面是其技术难度较大。另外,虽然在游戏等领域的功能可能会比较令人期待,但是在一些涉密问题上是否也能应用语音呢?比如对着电脑说出你的账号和密码以便登陆网银?所以Intel貌似有些信心过满了,还是说语音识别技术将成为触控技术的一个有益补充更好吧。