来源:21ic
时间:2013-01-24
21ic讯 据IHS iSuppli Data的闪存市场追踪报告,2012年苹果iPhone是推动NAND闪存消费的因素。由于超级本未能实现腾飞,2012年NAND闪存营业收入萎缩。
去年NAND闪存营业收入从2011年的212亿美元降至197亿美元,减少了7%。预测显示,今年营业收入将上升至224亿美元,并在接下来的几年继续增长,如图1所示。
图1:全球NAND产业营业收入预测 (以10亿美元计)
iPhone 5是内置NAND闪存多的智能手机,这款手机以及苹果前几代手机的出货量预计达到1.2亿部,平均闪存密度为24.5GB,比2011年增加19%。总体来看,iPhone一家在2012年消费的NAND闪存就占到总体供应量的10.5%。相比之下,其它所有智能手机合计才占到10.4%,低端智能手机的平均密度只有4-8GB。
去年超级本销售情况令人失望,对超薄电脑使用的固态硬盘(SSD)中的闪存前景带来负面影响,这是拖累NAND闪存产业的主要因素。虽然超级本与SSD在渗透消费计算领域方面取得了一些成功,但总体市场接受情况一直不如人意,需求增长缓慢,严重低于预期水平。
微软Windows 8推迟到10月26日才发布,没有足够时间刺激消费与企业市场的兴趣,因此也没有给NAND闪存市场带来多大帮助。由于消费者等待这种新款操作系统的推出,去年第三季度PC出货量环比大幅下降,供应链中搭载Windows 7的PC库存保持到第四季度很晚的时候。
上述不幸,加之总体需求低迷,导致2012年下半年NAND产业削减生产。供应商采取行动避免了2012年出现灾难性结果,而8月为稳定价格而采取的行动终导致10月略有上涨。即便如此,而且第三季度情况不错,但去年下半年情况仍然弱于预期,削弱了全年增长并导致NAND产业营业收入萎缩。
上半年通常是NAND产业的淡季,因此2013年上半年NAND闪存生产商需要继续严格管理供应。IHS iSuppli公司认为,随着市场从闪存卡与通用闪存等利润率较低的应用转向价值更高的应用,NAND闪存厂商的成功将越来越依赖其转型情况:能否顺利地从单纯的卖家转变为提供完整解决方案的供应商。
三类器件将帮助推动NAND产业增长
NAND产业的近期及中期命运取决于三大需求支柱的支撑:智能手机、平板电脑与SSD。
例如,智能手机向来是NAND闪存比特需求增长的重要来源。虽然与前几年红火的时候相比增长开始放缓,但NAND市场的智能手机引擎近期不会熄火。
相比之下,平板电脑近才成为驱动NAND需求增长的主要因素,其它平板电脑厂商与操作系统开始对苹果iPad构成一定的竞争。
尽管在NAND需求中占有相当的比例,但SSD仍然处于初级阶段,供应商仍在等待消费者开始全面接纳这种新型驱动器的那个关键点。
2013年将是NAND闪存产业新一轮扩张的起点。预计该产业将强劲增长,伴随着技术进步与生产扩张。尤其是,由于NAND产品的需求全面增长,今年下半年情况将十分良好。