• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IHS:2013年固态硬盘SSD出货量将翻一番

来源:cnbeta
时间:2013-01-24

分享至:

固态硬盘(SSD)在过去几年里快速成长的轨迹似乎将继续。根据市场研究公司ISH iSuppli的预测,SSD的出货量将在2013年达到8300万,是去年(3900万)的一倍还要多;预计到2016年,其出货量将达到239万台,占据近40%的存储市场。IHS iSuppli公司的数据包括独立式(standalone)和缓存式(caching)的SSD,但不考虑板载闪存的混合硬盘驱动器。

 

 

希捷的Momentus XT混合硬盘采用了少量的Flash闪存作为只读的高速缓存,因此它比整合了传统硬盘和独立缓存的SSD有着更多一些的限制。

 

 

研究分析师Ryan Chien认为,"SSD业务的命运与使用缓存驱动器(cache drives)的UltraBook和其它超薄电脑紧密联系在一起"。但他也指出,尽管2012年SSD的出货量增长了124%,其还是低于预期了。超级本糟糕的销量拖了它的后腿。

虽然固态存储的确是超级本和其它超薄系统的重要组成部分,我猜测NAND芯片的成本下降会对SSD的整体采用有着更多的影响。IHS iSuppli的新闻稿指出,降低SSD的价格,不仅能吸引消费者升级他们的系统,也能刺激电脑厂商在机器里预装。

SSD的价格在2012年间下降了约38%,转移到下一代NAND芯片之后,它应该会继续稳步下降。

标签 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻