• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高清监控需求日益旺盛 ISP将推动芯片改革

来源:中关村在线
时间:2013-01-23

分享至:

    在高清监控产品推进的过程中,ISP技术的革新起到了巨大的作用。它涵盖了增益控制、白平衡、噪声控制、曝光控制等技术。ISP从高清摄像机辅助技术逐渐演变为关键核心技术。不仅如此,为了满足另类高清监控的需求,部分厂商将CCD传感器替换为CMOS;在进一步提升画质的同时...

    近年来,相对于已发展成熟的CCD停滞不前的状态,CMOS传感器随着技术发展已逐步打开被CCD独占的市场。但CMOS目前的技术与CCD相比,仍具有感光度低、信噪比高的缺点。这时作为CMOS和CCD摄像机中重要搭配零组件的ISP,应CMOS的大量出货而引发的更多应用开发,以弥补CMOS在感光度低、信噪比高上的不足。随着人们对画质的关注,ISP已经越来越受到芯片商和摄像机制造商的重视。对于高清的重视同时引发了市场对芯片的萃取。

    ISP应用广泛

    ISP,事实上就是图像信号处理器,无论是手机镜头、摄像机镜头还是监控镜头中都包含该元素;单以图像画质来说,ISP自身就是针对图像处理的元件,再加上图像降噪技术,那么可能会到达一个令人满意的结果。

    众所周知,早年芯片市场素有ASIC、DSP之争,现今多家芯片公司基于ASIC或DSP开发出整合度更高、更加适合视频监控需求的片上系统——SoC。SoC将处理器资源、内存资源、编解码算法、外围设备接口等都集成在单个平台上,将大部分功能固化,并对特殊功能需求模块化,以源代码方式给厂商,厂商根据不同应用需求进行二次开发,同时,还可以增加视频协处理器以及其他视频子系统,以强化视频图像处理能力。它综合ASIC、DSP两者优势,协助终端产品客户简化系统设计。不论选用何种芯片方案,可以看到主流芯片大多已整合ISP功能。

    ISP在推动芯片改革的同时,助力高清监控的应用发展

    在高清监控产品推进的过程中,ISP技术的革新起到了巨大的作用。它涵盖了增益控制、白平衡、噪声控制、曝光控制等技术。ISP从高清摄像机辅助技术逐渐演变为关键核心技术。不仅如此,为了满足另类高清监控的需求,部分厂商将CCD传感器替换为CMOS;在进一步提升画质的同时,将ISP内置到CMOS中,这不仅减少了内部空间同时也降低了功耗,该技术目前在移动多媒体设备中较为普及。

    而作为非移动的视频设备,传感器内置图像信号处理器也并不是没有可能。通过模块的整合将成像质量进一步提升,并在曝光、自动白平衡和色彩饱和度上有着完美的表现。针对夜视监控来说,低照度环境则是夜晚监控的一大弊端,该技术也在近红外响应下有着不俗的表现。

    新技术必然面临着市场应用的挑战,CMOS传感器内置ISP方案目前还只能完成一些不太复杂的算法,如手机等小型移动多媒体设备,而随着智能化要求的不断提高,视频监控系统对图像处理要求也越多,其算法也必然更加复杂,这就要求芯片提供更强的动力,这也是未来高清监控摄像机核心部件技术升级的重要部分。目前,集成ISP有多种方案,芯片集成ISP后对安防厂家的研发水平要求降低,并同时降低系统成本,随着芯片所集成的ISP功能的不断强大,已可满足大多数场合的应用需求。但对于寻求高端差异化发展的安防厂家来说,目前市场SoC上所集成的ISP并不能满足他们全部的需求。

    但是,ISP在未来高清监控设备中的优势将不会减少,无论是针对模拟高清还是数字网络高清,亦或是在复杂的智能化高清应用中,ISP技术都能提供高清晰的视频图像画质。

 

标签 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购

更多新闻