来源:电子市场
时间:2013-01-21
[导读]三星即将推出的Galaxy S IV再次引发了业界人士对手机发展趋势的各种猜想。据传闻Galaxy S IV将配置1300万像素的后置摄像机、200万像素的前置摄像机。更有媒体称,Galaxy S IV还支持无线充电及三防功能。
北京时间1月19日,据国外媒体报道,科技届对三星Galaxy S IV的消息传得沸沸扬扬。的消息称这款手机将搭载8核处理器Exynos 5 Octa,运行时钟频率可达1.8GHZ.
报道称,三星是否采用这款8核处理器尚不能下定论,毕竟Galaxy S III的四核处理器曾被替换为美国高通公司的Snapdragon双核处理器,而Galaxy Note 2却保留了Exynos处理器,所以任何事情都有可能发生。
当然毋容置疑的一点是,Galaxy S IV必将惊喜多多,欢乐无限。首先,有媒体在美国消费电子展发现了三星的品牌发展路标,上面显示一个5英寸屏幕、像素密度达440ppi的设备将在2013年上半年发布。一位不愿透露姓名的三星高管称,Galaxy S IV将会在2月份的移动世界大会上推出,并于3月份全球发布。这与上述媒体的报道不谋而合。
另有传闻称Galaxy S IV将配置2GB内存、一个1300万像素的后置摄像机、一个200万像素的前置摄像机。更有媒体称,Galaxy S IV还支持无线充电功能。韩国媒体甚至爆料说,也许是受索尼旗舰机型的三防功能的启发,三星也准备给Galaxy S IV配备三防性能。三星为Galaxy S IV配置与索尼Xperia Z相同的IP55/IP57防水防尘功能,可以保证该机在一米深的水下仍可使用近半小时。同时,三星还将针对大屏手机跌落后屏幕易碎情况,为Galaxy S IV屏幕加入额外防护措施,将用户的使用风险进一步降低。
腾讯网友观点:
董剑:“1300万拍照也不如相机的,大屏管不如平板电脑吧!手机毕竟是手机你们说是吗?手机八核有用吗?好是好 ,霍金现在用的就是几十核的电脑!手机智能现在只被大众化的利用到30%左右 ,国内的小米2魅族2手机就是大众化的,目前也代表国际顶级手机,苹果虽然也是顶级手机但那是奢侈品。”
糖衣炮弹Android:“你妹儿,这世界是怎么了?电脑八核的也不多啊。一个手机竟然嚷嚷 着上八核处理器,病的不轻啊。再说了,三星那个八核处理器也只是挂羊头卖狗肉!”
现在手机的发展真的不应该只是追求这些参数的配置,够用则以,物极必反,要找到真正的创新方向,否则终被有新思路的下一代手机所取代。