• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

上海庆科推出基于MX1081的嵌入式Wi-Fi模块

来源:我爱方案网
时间:2013-01-21

分享至:

 

【导读】EMW3161模块是上海庆科信息技术有限公司(MXCHIP)推出的产品,它是一款超小型、低功耗、基于MX1081的嵌入式Wi-Fi模块。1M字节的Flash、128K RAM和丰富的外设功能,使EMW3160更具有性价比的优势。

 

中国的嵌入式无线模块和产品供应商庆科信息技术有限公司(MXCHIP)日前宣布,其参加了于2013年1月8日至11日期间在美国拉斯维加斯举办的CES展会,并取得了圆满成功。在本次展会上,庆科公司不仅展示了目前现有的、且极具竞争力的Wi-Fi应用解决方案,更推出了其兼顾低功耗与高性能的产品--- EMW3161。

EMW3161模块是上海庆科信息技术有限公司(MXCHIP)推出的产品,它是一款超小型、低功耗、基于MX1081的嵌入式Wi-Fi模块。1M字节的Flash、128K RAM和丰富的外设功能,使EMW3160更具有性价比的优势。当EMW3160配合mxchipWNetTM嵌入式Wi-Fi固件,用户可以方便、快速地为嵌入式设备增加Wi-Fi网络通讯功能,也可以使用mxchipWNetTM 软件库直接在模块上开发各种嵌入式Wi-Fi应用。此外,MXCHIP还展示了产品在Wi-Fi技术的成功应用,如Wi-Fi CO2 温湿度计、Wi-Fi IP Camera等,这些都引起了观众的极大兴趣。

 

 CES展会作为全球有影响力和知名度的消费类电子产品展览会之一,其展会上的热门产品都将成为当年各行业的风向标。历年的CES展会云集了当前秀的传统消费类电子厂商和IT核心厂商,他们带去了先进的技术理念和产品,吸引了众多的高新技术设备爱好者、使用者及业界观众。

庆科公司在展会期间接待了来自世界各地的专业观众,他们对MXCHIP提供的方案和技术产生了浓厚的兴趣,这是之前所始料未及的。通过这次展会的交流和学习,庆科公司将进一步推动其在海外市场的扩张和发展进程。

标签 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购

更多新闻