来源:EDN电子设计技术
时间:2011-12-05
利用传统的标准并行口(SPP)或RS232进行数据传输,其速度和灵活性受到很大限制。而增强型并行端口EPP(Enhanced Parallel Port)不但与SPP兼容,而且其传输速率可达ISA总线的能力(2MHz)。由于便携式计算机日益普及,基于EPP协议开发的便携式微机采集系统将会是一个发展趋势。
通常,低速的数据采集系统可不需要板上的数据缓存区。但当采集速率较高时,数据的回传将占用CPU大量的时间,因而不可能进行其他的控制操作与数值处理,这时就需要足够的缓存区来存放数据。我们在设计高速数据采集系统时采用了FIFO(First In First Out) IDT7202其管脚功能如图1所示。它不但提供了存储空间作为数据的缓冲,而且还在EPP并行总线和A/D转换器之间充当一弹性的存储器,因而无需考虑相互间的同步与协调。FIFO的优点在于读写时序要求简单,内部带有读写的环形指针,在对芯片操作时不需额外的地址信息。随着FIFO芯片存储量的不断增加和价格的不断下降,它将成为传统数据存储器件RAM、SRAM等的有力替代者。方案中的A/D转换器采用了AnalogDevice 公司的AD1671,采集速率可达1.25MHz、12Bit无漏码转换输出。
1 EPP协议简介
EPP协议与标准并行口协议兼容且能完成数据的双向传输,它提供了四种数据传送周期:数据写周期;数据读周期;地址写周期;地址读周期。
在设计中我们把数据周期用于便携机与采集板之间的数据传输,地址周期用于地址的传送与选通。表1列出了DB25插座在EPP协议中的各脚定义。
表1 EPP信号定义
图2是一个数据写周期的例子。
(1) 程序执行一个I/O写周期,写数据到Port4(EPP数据寄存器)。
(2)nWrite变低,数据送到串行口上。
(3)由于nWait为低,表示可以开始一个数据写周期,nDataSTB变低。
(4)等待外设的握手信号(等待nWait变高)。
(5)nDataSTB变高,EPP周期结束。
(6)ISA的I/O周期结束。
(7)nWait变低,表示可以开始下一个数据写周期。
可以看到,整个数据传送过程发生在一个ISA I/O周期内,所以用EPP协议传送数据,系统可以获得接近ISA总线的传输率(500k~2Mbyte/s)。
2 AD1671控制及采集系统工作原理
图3是AD1671的AD转换时序图。
AD1671在Encode信号上升沿开始A/D转换,Dav信号在本次转换完成前一定时间变低,直到Dav出现上升沿表示本次转换结束。为防止数字噪声耦合带来的误差,Encode信号应在Dav信号变低后50ns内变低。系统中通过8254计数器对晶振进行分频来给AD1671提供Encode信号,以满足其工作时序的需要。系统原理图如图4所示。系统初始化时,向8254的Clock0写入计数值,由此可以灵活改变采样间隔,同时写入Clock1的计数值用来控制采样的个数。晶振采用5MHz有源四脚晶振,D触发器实现触发功能,系统工作原理如下:
系统初始化完成后,经地址译码器产生Add2信号,使D触发器状态翻转,由低变到高,8254计数使能端Gate0、Gate1变高,8254开始方式2的计数。当Clock0的计数时间到时,发出一个宽度为一时钟周期的负脉冲,经反向送入Encode,启动AD1671进行A/D转换。一次转换结束,利用Dav信号将转换的数据写入IDT7202,同时Clock1计数一次。当Clock1计数时间到后,发出一个脉冲,用来实现对D触发器的清零,使Gate0、Gate1变低,停止AD1671转换,完成一次系统的采集工作。
3 FIFO与EPP的接口电路
图5是EPP与IDT7202的接口电路。
此电路是基于EPP1.9设计的。nDataSTB与nAddSTB组合产生nWait回送信号,实现连锁握手。方案中分别用数据读周期、地址读周期对1#FIFO、2#FIFO进行读取。EPP模式设定后,对FIFO存储器的读取非常简单。通过产生一个单I/O读指令到“基址+4”,EPP控制器就会产生所需的选通信号,用EPP数据读周期传送数据。对“基址+3”的I/O操作,可产生地址周期信号。
C语言指令如下:
读一个字节数据:Data=Inportb(Base_Addr+4);
读一个字节地址: Data=Inportb(Base_Addr+3);
实际应用中FIFO的存取时间达到ns 级,EPP的速度也接近ISA总线的速率。上述接口电路属于高频,电路设计要注意消除干扰。FIFO的读写信源应尽量靠近FIFO,没用到的数据输入端应接地或VCC等。