• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

电视业迎来革命蜕变 OLED、4K齐上阵

来源:南方都市报
时间:2013-01-18

分享至:

  在过去的几年中,电视机的销量一直在下降,去年的跌幅高达6%,而且市场对2013年的预期也不佳。发生什么事了吗?为什么电视市场如此低迷呢?答案很复杂,但大部分都跟我们的需要发生变化有关,此外也跟我们的认知有一定关系。

  2013年彩电业又将迎来革命性的蜕变,如果告诉你,你家前不久买的高清LED电视就要过时了,你一定不敢相信也不愿相信,但这的确是事实,未来几年,彩电业将出现革命性的新技术与主流产品。

  日前,在素有产业风向标之称的美国CES大展上,超薄、能弯曲的OLED电视,4倍于1080P全高清分辨率的4K,再度搅动彩电行业。国际品牌大部分宣布了OLED电视将在2013年面市的计划,4K液晶电视也大规模投向市场。

  城头变幻大王旗,每一次技术变迁,都意味着全球彩电企业新一轮的跑马圈地,重塑江湖地位。消费者也再一次会产生“以旧换新”的冲动。而随着技术的发展,产业力量的推动,这一切的速度越来越快。

  4K、OLED成电视关键词

  每年一度的CES揭示了电子产业发展的流行趋势,今年4K或者UHD以及OLED则充斥CES展区,并将这股流行风吹向包括中国在内的全球市场。

  在CES展上,索尼、夏普、海信等电视大厂纷纷推出自己的4K超高清电视,夏普还展出了8K超高清电视。对4K超高清为热衷的是日本厂商,索尼展示了整套的4K系统流程,从拍摄所需要的摄像机,到处理过程中的设备,再到后端显示的全系列4K超高清电视机,其特别推出了全球的56英寸4KOLED电视。

  此外,东芝展示了其内置CEVO引擎的4K超高清电视;松下跟索尼一样推出56英寸的4KOLED电视外,还推出了一款20英寸的4K平板电脑。

  不仅是终端,上游面板也进行了相应准备,CES上有京东方与华星光电的110英寸4K面板。京东方自主研发的110英寸超高清ADSDS显示屏应用于三星的110英寸超高清电视,该屏具有178度超宽视角、4KUHD超高清的显示效果。华星光电的110寸“中华之星”液晶屏应用于TCL的110英寸全高清电视,支持4倍高清分辨率4K×2K,主动式3D技术和多点触控技术。

标签 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网

更多新闻