云端
资料中心对伺服器的需求几已成为伺服器业者主要成长动能,不过云端业务
投资
金额庞大,回收期慢,且在具有资金与客户规模优势的云端大厂如 Amazon 、Google 和微软(Microsoft)的竞争升温下,价格战早已开打。因此有伺服器业者坦言,担心中小型云端服务商未必能长久持续对云端服务做投资。
云端市场火热,但云端实际上为各家业者带来多少营收和获利,其实大多都不清楚。以 Amazon 为例,向来不会在财报中将Amazon Web Services (AWS )的营收获利独立出来。不过近期麦格理证券出具报告预估 AWS 去(2012 )年对Amazon 的营收贡献约21 亿美元,约仅占Amazon 总营收的5% 。
而从另一角度来看,AWS 营收占比虽低,但Sanford C. Bernstein 估AWS 占Amazon 去年27 亿美元资本支出比重则是高达 39% 。并指出Amazon 的整体投资报酬率从2010 年的17.7% ,在2011 年掉到7.6% ,主要关键之一就是在AWS 的投资与回收不成比例。
因为云端需要长期布局,必须等到规模到达一定程度后,成本才能降低,获利也才能逐渐拉高,而即便Amazon 可说已是全球的云端服务商,且麦格理证券估AWS 今(2013 )年营收成长还将上看81% ,远高于Amazon 通路事业的年增率25% ,但投资金额可能也还将持续同步成长。
而Amazon 本身对于云端所需的长期投资也有心理准备,认为这可能会需要长达数十年的布局,且他们对于 AWS 的发展也有很大的企图心,希望目前占比仍低的AWS 在未来能追上通路营收规模。
由此可以看出,若云端服务商没有一定的用户规模与 资本做后盾,则要支撑获利,恐怕并不简单,特别是在 Amazon 、Google 、微软这三大云端服务商一再挑起价格竞赛下,其他规模较小的业者恐怕也会经营得更加辛苦。
而若是三家大厂持续拉高竞争门槛,则未来云端服务可能会更趋集中化,不利于规模较小的二线伺服器厂商争取云端资料中心订单。同时业者也担心这波云端资料中心投资热潮在几年后会有泡沫化的可能。