来源:我爱方案网
时间:2013-01-17
节能微控器和无线射频供应商 Energy Micro宣布:世界屋顶窗领域的VELUS(威卢克斯)公司的款电动窗遥控选用其EFM32 Giant Gecko微控制器。这款手持式的VELUX “Integra”可编程遥控器拥有一个用于控制窗户、通风挡板、百叶窗及其它一些相关配件操作的简易触摸屏界面。这款拥有1024 KB flash 的32位 的EFM32 MCU包括一个自主的低功耗直接驱动TFT控制器,用于遥控器宽大的彩色显示屏。该显示屏类似于智能手机的界面,屏幕上拥有图标、并具有“触摸”和“滑条”等功能。EFM32 的LESENSE功能模块能够在微控制器处于深度睡眠模式时自主监控外部传感器-深度睡眠模式下的功耗低于1 µA,在“VELUX Integra” 遥控器中,这一功能用于当屏幕被触摸时唤醒设备。EFM32 微控制器同时也实现了io-homecontrol 双向无线传输协议。
VELUX 的研发部经理Bjarne Ravndal Andreasen先生说:“人们对于类似智能手机的拥有图标和触摸屏的界面已经非常熟悉了, 借助EFM32微控制器,我们的Integra 遥控器不仅操作方便、外观迷人,同时具有极大的灵活性及很长的使用寿命。”
Energy Micro 的CEO Geir Førre先生表示:“要使应用在达到高性能的同时保证非常低的功耗,必须拥有可以自主操作的MCU内部外设。这也是为什么对于像VELUX Integra遥控器这种需要实现复杂的功能的同时拥有超低功耗以满足终客户要求的应用来说,EFM32是理想的微控制器之选。”
32位的Giant Gecko 系列产品是全球低功耗的微控制器产品,拥有高达1024KB 的flash、支持USB OTG, TFT RGB驱动、EBI(外部总线接口)及速度高达48 MHz。Giant Gecko 系列的所有产品包含有所有Gecko 家族其他系列所拥有的低功耗外设,如AES 加密、脉冲计数器、低功耗UART、LESENSE低功耗传感器接口、及片上运算放大器等。提供QFN64, QFP100, BGA112 及 BGA120多种封装选择。
视频演示: //v.youku.com/v_show/id_XNTAyMzM2NzMy.html