比传统高5~10倍输出亮度的LED照明产品

来源:我爱方案网
时间:2013-01-17

分享至:

【导读】首尔半导体的专利“nPola”结构限度地减少活跃层中的缺陷,使得LED芯片的电流密度比传统芯片高5到10倍。因此,以相同的芯片尺寸可以实现多于5到10倍的亮度输出。采用新LED芯片技术的卤素替代灯也即将大规模生产。

威宝公司在照明市场上所推出的高性能LED灯产品组合不断增加。为了满足LED灯的市场需求,从而更接近卤素照明的特点,威宝公司将基于首尔半导体(SSC)的“nPola”技术推出一系列新的LED产品。

“nPola”使用来自威宝母公司三菱化学株式会社的专用氮化镓(GaN)衬底用于氮化镓的外延生长,从而取代蓝宝石或碳化硅衬底。首尔半导体的专利“nPola”结构限度地减少活跃层中的缺陷,使得LED芯片的电流密度比传统芯片高5到10倍。因此,以相同的芯片尺寸可以实现多于5到10倍的亮度输出。

威宝公司(Verbatim)先推出的nPola LED灯将侧重MR16设计,主要目标是替换50W的MR16卤素灯。凭借高亮度输出和极似卤素灯光束特点的结合,照明设计师和承包商将以兼具崭新设计和改造环境特性的高性能、高能效的LED产品完全取代卤素灯照明。

威宝LED灯适用于照明和电子商业渠道等。

标签 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购