e络盟为亚太区用户提供NXP公司逻辑器件

来源:EEWORLD
时间:2013-01-17

分享至:

[中国 – 2013年1月11日] 首个融合电子商务与在线社区的电子元件分销商 e络盟 (element14)日前宣布针对亚太区行业广泛产品系列,即 NXP 公司5000多种本地库存产品新增1000多种逻辑、分立器件及MCU新品。其中逻辑器件包括缓冲器、收发器、线路驱动器、栅极器件及逆变器等,适用于照明、电信、医疗、工业、消费电子等广泛应用领域。

e络盟亚太区董事–供应商及资产管理总监王忠兴表示:“通过与NXP公司的这项独有合作项目,e络盟一直努力推出NXP公司的全系产品,为客户提供广泛的产品系列选择。无论是产品的种类还是性能,NXP产品在业界都处于地位。我们继续扩大NXP公司的5000多种产品库存,令设计工程师更加方便地满足客户的设计需求。”

NXP大中华区副总裁兼区域市场经理Andrew C. Russell 表示:“我们很高兴能够通过e络盟这个可提供广泛产品及服务的分销商向亚太区推广我们的逻辑集成电路产品系列。通过其网站上的NXP专属页面、高效的在线订货系统,及其在线协作社区和活跃的社交媒体平台,e络盟可极大地方便工程师研究讨论,并购买到所需元器件以完成设计。我们深刻理解工程师的需求,他们希望能够快速获取及相关产品信息及有关设计资源,并希望在产品设计流程的每个阶段都能保证快速交货。而通过e络盟这一个平台,工程师即可搜索、研究、讨论及预订任一款NXP产品,极大地帮助客户节省时间。”

特色产品如下:

NXP – 74LVC1G07GN –芯片,非反相缓冲器(库存编号:2214273)

可连接至其他漏极开路输出端口,实施低电平有效“线或”或高电平有效“线与”功能,可通过3.3V及5V器件输入,具有高抗扰特性。

NXP NCX2200比较器系列(库存编号:2164803、2164804)包括单路低电压比较器,可方便应用于3.0V及5.0V的系统当中。该器件旨在提供轨对轨电压输入与输出性能,其特有的9.0mV内置磁滞可有效增强抗干扰性能及清洁输出开关。

NXP LPC4357-EVB评估板(库存编号:2218565):一款基于NXP LPC4357双核ARM处理器及ARM Cortex-M4架构的开发平台,仅e络盟供货,由e络盟与NXP协作开发。该低成本媒体开发板适用于嵌入式应用开发。

用户可访问NXP专属页面 //cn.element14.com/nxp ,还可访问e络盟技术子站获取设计资源,包括照明、工业自动化、医疗及机器人子站。

标签 e络盟 NXP 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索