来源:EEWORLD
时间:2013-01-17
2013年美国CES大展已落下帷幕。与往年相比,传统PC、数码影像等领域基本没有让人眼前一亮的新东西,但小编还是通过各硬件厂商的官微搜罗出一些展会中抢眼的新品,或许可以用另类的视角在铺天盖地的CES报道中提起您那并不挑剔的胃口。
包罗万象----德州仪器
与往年在CES上只展示其芯片或开发板的策略完全不同, TI 在CES上策划了一个小型展区,该展区就像个小型城市一样,在这座智慧城市中,小到可监控脉搏的腕表,大到智能汽车的中控,TI的产品无所不包。TI展台包括家庭自动化,无线连接系统,健康监护设备以及车辆智能驾驶系统。这些产品都是基于TI的嵌入式技术设计的。
在CES 2013上,德州仪器DLP事业部宣布推出DLP产品面向未来的车载信息娱乐系统的版本,该产品的推出标志着TI DLP首次正式进入汽车行业。DLP技术带来突破性的增强现实(AR)抬头显示器(HUD)、数字化仪表盘板和中控台系统。
在CES 2013上,基于TI OMAP处理器的QNX CAR 2应用平台被应用于宾利概念车的汽车娱乐系统。同时,该车载娱乐系统还加入了TI的DLP技术。
在CES 2013上,机器人技术开发商iRobot展示了由基于TI OMAP处理器的平板电脑所控制的机器人AVA,它搭载Android系统,可以识别人脸和声音,能够带你参观我们在CES的展台
在CES 2013上,各种采用TI无线充电技术的设备扎堆亮相!无线充电你开始用了吗?
在CES 2013上,TI展出的家庭自动化照明灯光秀受到追捧,该方案采用了TI Sitara处理器和ZigBee技术。
在46英寸的触摸屏上切水果是什么感觉?该方案运行Android系统,基于TI Sitara AM335x处理器,具有很强的图形处理和响应能力。
在CES 2013上,TI展示了机器人技术开发商iRobot开发的由TI OMAP处理器的平板电脑所控制的机器人AVA,它搭载Android系统,可以识别人脸和声音,能够引导观众参观TI在CES的展台。
在CES 2013上,TI展出的家庭自动化照明解决方案上演了一场灯光秀。该方案采用了TI Sitara处理器和ZigBee技术。
在CES 2013上,TI展出了基于TI CC3000 SimpleLink Wi-Fi模组的“互联家庭”模型。