来源:OFweek光通讯网
时间:2013-01-17
中国移动总裁李跃预计本周访台参加“2013年海峡两岸TDD 4G技术发展与合作高峰会议议程”,并拜访岛内的科技厂商,外界预期将会拜会联发科、宏达电与威盛集团以及岛内准备投资4G网路的电信商等。而以无线LTE与背后的有线宽频产业,还有手机与半导体芯片组的商机来看,台科技厂因为拥有完整的产业供应链,而且多数厂商都在大陆设生产工厂的现况来看,台厂是中国移动在TD-LTE产业的合作伙伴。
(一)2012年全球LTE建网正加速,中移动TD-LTE有压力:
据GSA(全球移动通信联盟)的统计,截至2012年11月2日止,全球营运商承诺建设的LTE网路共计308张执照,分布在94个国家。从已宣布商用的113张上载者LTE网路来看,有58%、即66张网路是集中在2012年集中宣布商用的。此外,2012年运营商新承诺的建网数量也达到到123张,相较2010年与2011年有很大的成长。显示2012年已是全球LTE开始发展起飞的重要一年,难怪推动TD-LTE的中国移动会急于想来台寻找合作LTE手持终端、4G LTE网路技术厂商合作。
例如文末附表所列的议程中,宏达电、联发科、广达、正文,以及远传电信,都将发表演讲词,而且岛内网通与微波通讯人才培育院校的交通大学,也会就云端与TD-LTE作专文演说。
李跃此行目的,应该在巩固台湾4G供应链,以及确定未来技术合作的机会。
中国移动的TD-LTE 4G,已从2012年上半年“试验性质”的实验网,扩大到了沿海一线大城北京市、上海市、杭州市、南京市、广州等13个一线城市,已由实验测试,走到了建网的阶段,4G基站的建立,让2013年将正式为中国TD-LTE时代揭开序幕。
(二)TD-LTE带动半导体、终端、网路商机,云端应用则待激化:
中国大陆的4G网是TDD规格的TD-LTE网路,全球通讯芯片大厂都是十分重视TD-LTE网路商机,例如2012年底,高通(Qualcomm)就拿下了多的中国移动终端供应链厂地位,在中国的TD网路商机中,高通为。而岛内的联发科也正在极起直追,不过,预计在2013年年中推出低价智能手机专用的MT 6589芯片组,冲刺中低阶智慧手机市场,就是看好大陆在高速行动上网智能手机的成长商机;不过,MT 6589还仅是WCDMA+GSM的3G网路,联发科支持TD-LTE芯片组要等到今年下半年比较有量产的机会。再加上ST-Ericsson、Marvell等有支持TD计划,国际重要的手机厂都规划在2013年推出TD-LTE的手机,这亦包括岛内重要的智能手机厂宏达电。
从半导体晶圆、封测、通讯芯片组、手机组装,一直到网通设备的LTE上网卡、LTE Router等领域,未来应用在TD-LTE的网通商机也将随着电信公司4G建网的订单而逐渐发酵。
由于WiMAX规格在两年前就已经难成为全球的4G网路主流,因此岛内许多网通厂在2010年就积极布局LTE技术,而商品化则要等LTE电信商的订单释出。例如早主攻WiMAX的正文就是一个例子,正在利用过去正文在电信市场优势,再跟客户推荐自家的LTE网路设备。而另外3家跟中国大陆、欧洲电信商关系良好的,还有中磊、智邦、智易等公司。网通设备厂是将LTE网路作进一步的分流与运用,因此,4G平板、4G手机所采用无线区域网路模组厂也会有商机,例如启碁、璟德、SiP模组的海华等。
(三)无线网路TD-LTE,背后要有40G光纤网路支持:
中国的电信服务公司看好未来网路传输影音服务的商机,已经先在2010~2011年布局EPON网路与光纤到社区、光纤到大楼的服务。但是光纤应用跟不上消费者的实际需求,原本的1 Gbps难以支持现有在PC/NB上的视频服务。
中国当地的电信系统商,将再替电信营运商进一步布局10 Gbps、40 Gbps光纤骨干,除了是光纤到社区的需求外,有一大部份也是来自TD-LTE的4G网路的未来需求。
TD-LTE的4G的基站,是未来中国4G手机能够彼此沟通上网的基本需求,预估中国移动2013年会在中国一线城市推动建设至少新增18万座以上4G基站,不排除超过30万座以上,预估基站的市场商机大饼上看1,800亿人民币,为整体产业带来成长动力。
基站到基站,以及基站与电信核心网路之间,都要采用光纤收发模组、光纤闸道器、PON光缆、高速的网路交换器,因此替日本光纤业者、电信设备、基站天线代工的台湾厂商已经在2012年年底浮现商机,例如华星光、上诠、光环、联钧、波若威等光纤公司,以及微波通讯领域的昇达科(、譁裕、合勤控、RRH(无线宽频头端)制造商的台扬,皆有潜在的设备更换商机。
【更多射频/通信新闻】