• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

CNT培训让工程师变身产品EMC控制专家

来源:电子元件技术网
时间:2012-01-15

分享至:

2013年1月12日,深圳 —由《电子元件技术网》电磁兼容专区携手CNT Networks主办的马永健老师产品EMC控制培训公开课近日在中国科技开发院举办。《电子元件技术网》社区顾问,闻名全国军工界和汽车电子业界的EMC专家马永健老师开讲了产品电磁兼容型技术难题的研究重点,产品EMC的控制流程,产品EMC的设计步骤,以及EMC从产品规格概念设计到产品批量生产的EMC控制系统工程,受到康佳、创维、TI、IR、中电器材、宇龙计算机等众多公司专业观众的热烈欢迎。

图马永健老师EMC设计与整改良策系列培训公开课现场

作为马永健老师2013年EMC系列讲座的开场公开课,马老师首先阐述了解决产品电磁兼容性技术难题的正确方法:把EMC问题在产品设计前期解决。 并介绍了如何按步骤进行产品EMC设计,以及进行研发流程中的EMC设计技术节点的控制,实用的EMC设计方法和流程技巧引发了现场工程师的热切关注,公开课全程详情,请点击:

//www.cntronics.com/seminar/70/review

作为“Top Engineer打造”系列课程之一,《电子元件技术网》特邀马永健老师2013年举办EMC系列讲座,从产品EMC成因、 EMC设计基础、EMC选型指南、EMC滤波设计、EMC接地与屏蔽设计,一路由浅至深地讲到典型电路/产品的EMC设计规范和EMC测试问题的定位与整改,帮助每一位听者全面掌握解决EMC问题的方法。根据设计工程师的不同阶段不同的设计水平,《电子元件技术网》还特别准备了初级、中级和高级三个套餐的EMC课程,受到工程师们的热烈欢迎,在公开课现场已有多位工程师报名参加2013年EMC系列讲座。马永健老师2013年EMC系列首场讲座将于2013年3月9日正式开讲。马永健老师2013年EMC培训全程详情,请点击:

//www.cntronics.com/seminar/70/agenda

马永健老师2013年系列EMC培训亮点:

1. A套餐:EMC成因、设计基础与元器件选型

进行EMC设计之初,必须厘清EMC的基本原理和共模、差模与近场、远场等基本概念,明了产品的EMC要求,才不至于混淆概念,张冠李戴,才能正确地运用抑制EMI的有效方法。而有源器件产生的干扰一般通过无源器件向外发射,也可用无源器件来消除。所有无源器件都含有分布电阻、电容和电感。在EMI易发的高频段,分布参数经常占主导地位,并使器件功能彻底改变。多数情况下,电路的基本元件满足EMC的程度将决定着功能单元和终设备满足EMC的程度。作为整机的基本单元构件,元器件的合理选择是整机EMC的基石。在A套餐中,马老师帮你打牢一定要掌握的EMC设计基础。

2. B套餐:EMC滤波、屏蔽与接地设计

电磁干扰的形式很多,从持续期很短的尖峰干扰到电网完全失电。其中包括了电压的变化(如电压跌落、浪涌和中断)、频率变化、波形失真(包括电压波形和电流波形)、持续噪声或杂波及瞬变等。除了浪涌干扰以外,各种形式的传导干扰问题(传导发射和敏感度)都可以通过滤波手段来解决,难度在于滤波元件的组合及参数的计算。而接地设计是EMC困难的课题之一,有许多无法控制的因素影响其性能。实际设计中,要厘清原理,明晰概念,掌握设计要点,熟知设计模板,才能举一反三,达到系统功能运行正常和有效控制EMI的目的。屏蔽设计难度在于低频磁场屏蔽和电磁屏蔽,选择好材料、部件,处理好加工工艺是关键。合理布设局部屏蔽,也不失为降低成本、提高产品EMC特性的好方法。在B套餐中,马老师帮有了EMC基础知识的你快速提升到中级水平。

3.C套餐:PCB EMC设计规则与保护器件选型

在产品原理设计阶段,要明确无源器件的EMI特性及有效工作频率范围;明确IC的EMC特性;根据产品功率选择接口滤波器和防护器件;设计好晶振、芯片、时钟驱动等电路的滤波;按照通流量的大小确定器件的降额量;控制好I/O接口;处理好关键电路的设计;妥善划分单板属性地。而在技术突飞猛进的今天,即便是一个设计上为合理的PCB,若有一个LSI芯片的辐射发射超过了发射限值或要求,就有可能导致整个布局设计的失败。因此,做好PCB的EMC设计是产品EMC设计的基础,在PCB设计阶段处理好EMC问题,是使产品实现EMC有效、成本低的手段。同时,ESD、EFT、浪涌等瞬态骚扰的抑制不但需要考虑产品的结构布局、PCB电路设计、保护器件的有效选择及其相互配合,也不能忽视软件技术的良好作用。在C套餐中,马老师帮你掌握EMC高级工程师需要花多年时间才能掌握的EMC进阶课程。

马永健老师2013年EMC系列培训报名正在进行中,详情请看:

//www.cntronics.com/seminar/70/agenda

除了马永健老师之外,《电子元件技术网》电磁兼容专区还拥有众多的中国EMC权威专家包括教授兼全国电磁兼容标准化技术委员会委员钱振宇、陕西省电磁兼容专业委员会副主任委员邱扬、欧洲EMC技术和标准专家 Dr.Gerd Jeromin、全国无线电干扰标准化技术委员会秘书长寿建霞、电子科技大学副教授杨显清、CNT社区技术专家陶显芳等强大的EMC专家团。除了新推出的马永健老师2013年EMC系列培训课之外,《电子元件技术网》电磁兼容专区每年在深圳、上海、成都、西安举办的 电路保护与电磁兼容技术研讨会 也受到广大工程师的热烈欢迎,在《电子元件技术网》电磁兼容论坛中,涌现出了一大批从业十几年的EMC资深工程师。

“我们希望利用《电子元件技术网》顾问团的专家资源,真正能帮助《电子元件技术网》社区的用户得到技术和职业能力上的成长。我们很高兴马永健老师EMC培训公开课现场人气爆棚,能满足工程师对技术交流和技术提升的热切需求!”CNT Networks CEO刘杰博士表示。

关于CNT Networks

CNT Networks 是中国专业的电子技术媒体与电子商务平台,通过《电子元件技术网》(www.cntronics.com)和《我爱方案网》(www.52solution.com)中国电子展、系列高能效设计的技术研讨会、专业市场展览、印刷宣传和电子商务等渠道,推广技术产品信息和实用技术方案以及供应链管理策略。它为电子技术供应商和整机制造商之间提供全面互动和高效率的交流机会。CNT Networks服务于超过60万的专业受众,覆盖电子系统开发的全流程,为系统规划、方案设计、元器件选型、电路实现、测试生产、采购管理等技术决策链的各个环节的设计工程师、研发和采购生管以及公司管理人员提供针对性技术信息和市场情报。

关于《电子元件技术网》

《电子元件技术网》(www.cntronics.com)是针对电路设计、元器件选型和应用的在线工程师互动平台。它帮助工程师解决电路设计中的实际问题,优化系统,搞好电路设计,充分发挥集成电路功效。

新闻联络人

CNTNetworks

联系人:陈欢

电  话:86-0755-26727371

E-mail: chenhuan@eecnt.com

标签 Mouser采购 Digikey采购 小批量芯片 树莓派

更多新闻