来源:OFweek电子工程网
时间:2013-01-15
为期4天的国际 消费电子 展( CES )日前在美国拉斯维加斯落下帷幕。作为消费电子行业的风向标,每年的CES都成为各大数码科技企业展示产品与科技的舞台,同时各界也能从中捕捉该行业的发展动向与消费流行趋势。
细细品味今年该盛会的细节,分析人士认为,消费电子产业不难发现一个明确的趋势,那就是个人电脑( PC )式微加剧,智能化 移动终端 的多元化发展路径日渐明显。
PC备受冷落
尽管在本届CES开幕前,各界对个人电脑等PC产品的风头将继续被平板电脑所盖过已没有疑问,但是没有想到的是,各大厂商自身对笔记本电脑的热情也降至冰点,导致平板电脑满目琳琅于展会,而传统笔记本电脑等PC产品则冷清在角落。
缺少触摸功能无疑是“指尖经济”时代下,传统笔记本电脑的一大缺憾。如电脑巨头戴尔此次在CES上带来了升级版XPS13,这款配有1080p高清显示屏以其轻巧紧凑的设计和精湛的制造工艺受到外界的关注,但是由于缺少触摸指令功能,这款新品始终难以提振消费者对其进一步的热情。
同样和XPS13有共同遭遇的还有东芝Qosmio X875,其高达17英寸的显示屏给用户带来视觉震撼,但由于不支持触摸功能,给消费者带来“只可远观不可亵玩”的感觉。
数据显示,由于受实体经济疲软和公司新品发布“不给力”等因素的影响,戴尔在截至2012年11月2日的第三财季里,其盈利同比下滑47%至8.93亿美元。
当然,面对行业发展趋势,戴尔也并非坐以待毙,如其推出的XPS10、XPS2710 Touch和Latitude 10便是该公司主打的新款一体机与平板电脑产品,而支持多点触控的XPS One 27 Touch,以其27英寸四倍高清显示效果,也在展会中博得不少眼球。
多元化移动终端抢眼
在此次CES中,携40余款创新产品亮相的中国巨头联想,进一步将一体机概念(平板与笔记本电脑)发挥至极致,如可将平板部分拆卸的ThinkPad Helix、可360度旋转、配置酷睿处理器的IdeaPad Yoga 11S以及支持10点触控的ThinkPad X1 Carbon Touch等,另外,其还推出27英寸支持10点触控的桌面型电脑IdeaCentre Horizon,与戴尔的新品同台PK。
韩国知名消费电子产品生产商LG也不甘寂寞,其推出了新款变形超极本——H160,这款搭载Windows8操作系统的11.6英寸、16毫米厚度、10小时左右续航、178度可视角度一体机,其轻薄与便利让人印象深刻。