CES2013 新岸线主打“智慧家庭”牌

来源:中国电子网
时间:2013-01-14

分享至:

随着 “计算通信一体化”的市场战略布局初步完成,新岸线在消费市场终端的“智慧家庭”用户理念逐步浮出水面。1月9日,在一年一度的美国国际消费电子展(CES)上,新岸线正式对外公开其“智慧家庭”用户理念中重要的一环 — 手势识别方案CubeSense,配合之前发布的口袋电脑产品,新岸线已经可以提供完整的端到端解决方案。
 

此前,国外大牌厂商Intel、Google、苹果以及三星都曾向数字家庭领域抛出橄榄枝,然而,“数字家庭”历经了多年的市场“预热”却迟迟未能有一家真正的开花结果。新岸线相关负责人表示:“其实,此前新岸线一直相信,数字家庭上升到智慧家庭,除了智能系统平台以外,智能交互也是必不可少的一环,可以说“智慧家庭”就是智能平台和智能交互的两者合一。新岸线今年在在潜心研发计算通信一体化平台产品的同时,也开始秘密研发智能交互的产品。经过多年的研究开发,新岸线推出了的智能交互平台CubeSense方案。这个方案完全可以填补国内在智能交互手势识别方面的空白,通过提供整套的系统和交互方案,帮助终端企业推出具备差异化的产品。在这里新岸线可以毫不夸张地说,这么多年来,在智能家庭这一战场,国产芯片从不曾被全球前沿芯片技术落下,在这一领域,中国正在与世界同步。”

据新岸线相关负责人透露,新岸线之所以在这一时候将“智慧家庭“概念抛出是源于其计算通信一体化布局已经初步完成,智能系统已经开发完善,同时,在CES2013上发布的Cubesenses手势识别芯片更是为整体解决方案推动发挥了不小的作用。从技术方面, CubeSence手势识别芯片整套解决方案首次亮相在大众眼前,拥有诸多技术优势,如丰富的接口、高灵敏度、扩大的识别区域、自动智能统计分析技术,兼容多种模式等,而在成本方面,由于新岸线的专利技术和特殊算法,只需要两个普通VGA摄像头就可实现景深的感应,实现手势的识别,使得整套CubeSense方案的成本要大大低于国际同类产品。在通信技术方面,新岸线还展示了自主研发的3G双模基带芯片Telink7619,以及基于Telink7619平台的3G模块MU600。它们拥有低成本、低功耗、高性能、高集成度等特点,都处于业界先进、国内水平。此外,新岸线为大家带来了引以为傲的WIFI芯片NL6621,NL6621与其它WIFI芯片相比较在低成本、低功耗、集成度高、扩展性强等方面都有很大的提高,为下游的客户提供超高性价比和可靠性的芯片平台。这些技术的结晶不仅完善了新岸线计算通信一体化的基础战略布局,还为新岸线来年进军智能手机市场和平板市场夯实了地基。

据悉,在展会现场,新岸线的一款CubeSense Box深受参观者的追捧,顶级的NS115处理器配合CubeSense 立体视觉处理器,让人机交互体验达到了前所未有的极致智慧高度,无需复杂的遥控器及鼠标操作即可让电视看懂您的手势、认识您的脸。

新岸线CubeSense具有强大的手势识别功能,,用户只需通过手的移动和不同的手势轻松实现对样机软件操作系统的控制,除了可以切换应用菜单、程序拖拽,还可以让用户通过手势对不同的游戏和应用进行操作。此外,还支持Wifi上网、视频播放、音乐欣赏、接口齐全等诸多功能及特点。

平板电脑越来越成为用户平时不可或缺的工具,全球的平板电脑出货量也在快速增长。3G平板的未来发展必将是一个综合体,不仅要有娱乐、打电话等生活必须的服务,还要应用于商务、医疗、教育、民生、等多个领域。新岸线绝对不会在3G平板这层楼上偷工减料,在新岸线的z展台上,一款厚度仅有8.6毫米的3G全功能平板电脑吸引了大众的眼球,该款产品是集成了新岸线应用处理器NS115和双模3G基带芯片Telink7619平台的3G模块MU600,是目前业界薄的7寸全功能3G平板电脑。它的屏幕采用7英寸IPS屏,电容式触摸,分辨率高达1024×600。与同类产品相比,轻便时尚成了它突出的特点。

如果不是笔者酷爱电子产品,细心观察,一款看似U盘般大小的神器很可能与笔者失之交臂。据新岸线在展会中的相关工作人员介绍,这款就是新岸线之前发布的“口袋电脑”,顾名思义,外形大小酷似U盘的PC。通过它与任何带有HDMI接口的显示器、包括电视连接,就马上可以拥有一台高性能的Android电脑,除了支持完整的Android功能和应用以外,通过WiFi与手机或者平板电脑相连,可以基于DLNA和Airplay的协议进行音频、视频和照片的分享。通过任意一款Android或者iPhone,配合手势乐客户端,可以实现手机对“口袋电脑”的完全控制,除了基本的操作控制以外,手机可以完全变身为游戏的控制手柄,让用户体验专业游戏机一样的感受。

至此,从家庭角度来讲,新岸线提供的平板方案、智能手机方案、以及未来的多屏互动等诸多娱乐化、数字化、智能化方案,基本可以满足智慧家庭对娱乐、通信的需求。相信在不久的将来,国内智慧家庭的大门,完全可以由国人自己打开!
 

标签 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购